0
0 articoli€ 0,00
IVA esc.
IVA esc.

Illuminazione

Lo sviluppo dell'illuminazione elettrica è cominciato molti anni fa e continua a essere perfezionato tuttora per diventare più intelligente

OSRAM
CREE LED
LUMILEDS
KINGBRIGHT
VISHAY
TE CONNECTIVITY
MEAN WELL
WURTH ELEKTRONIK
BROADCOM
AMPHENOL ICC COMMERCIAL PRODUCTS

La tecnologia dell'illuminazione è classificata principalmente in quattro tipi di illuminazione: a incandescenza, fluorescente, alogena, a LED (diodo a emissione luminosa). Ciascun tipo produce la luce con una tecnica diversa ed è stato fabbricato in modo diverso. Tra queste quattro tecnologie, i LED sono la forma di illuminazione artificiale più diffusa ed essenziale per la società moderna. Ci sono anche altre tecnologie di illuminazione, ma meno comunemente utilizzate, tra cui neon, argon, plasma, olio, carbonio, carburo, alogenuro di metallo, vapore di sodio e xenon.

Tradizionalmente in base al suo stile, l'illuminazione è classificata in due tipi: i LED e le lampade. La lampada, un componente sostituibile che produce la luce mediante l'elettricità, può essere una lampada a incandescenza, fluorescente o alogena. I LED sono stati trattati in modo diverso in passato, ma poiché la tecnologia di illuminazione a LED ha avuto un rapido progresso, i LED offrono una straordinaria opportunità. Oggi i LED vengono inoltre forniti in array, e molte altre configurazioni per l'innovazione nei fattori di forma di illuminazione e si adattano a una più ampia gamma di applicazioni rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali.

La lampadina a incandescenza è quasi la più vecchia forma di illuminazione. La sorgente di luce calda viene fornita riscaldando un filamento metallico ad una temperatura estremamente elevata, producendo così un sottoprodotto utilizzabile come luce. In genere il ciclo di vita di una lampada a incandescenza è piuttosto basso (meno di 1000 ore) e può essere pericoloso utilizzarla a causa di esplosioni al termine del suo ciclo di vita, rottura di vetri e rischio di incendi. Le lampade fluorescenti sono più comunemente lampade fluorescenti compatte (CFL) e sono un modo relativamente efficiente di produrre luce. Riscaldando un gas a base di mercurio racchiuso in un tubo di vetro a spirale, si produce una luce ultravioletta (UV), che viene quindi fatta passare attraverso un rivestimento bianco, o filtro UV, che cambia la luce UV in luce visibile. Le CFL sono state la prima tecnologia di illuminazione efficiente prima dei LED fornita sul mercato. Il ciclo di vita dell'illuminazione a fluorescenza è in genere più elevato (fino a 10.000 ore) rispetto alle lampade a incandescenza (fino a 1.000 ore), ma purtroppo, le CFL hanno problemi di natura intrinseca. A causa del contenuto di mercurio nelle lampade fluorescenti, lo smaltimento a fine vita richiede oggi speciali impianti di riciclaggio.

Come le CFL, le lampade alogene funzionano riscaldando un filamento di tungsteno circondato da un gas inerte mescolato con l'elemento alogeno a una temperatura estremamente elevata. Analogamente, questo produce calore e un sottoprodotto come la luce. Le luci alogene MR16 e i proiettori GU10 sono stati utilizzati di recente nelle abitazioni. La versione MR16 è generalmente una lampada a 12 volt che richiede un trasformatore per convertire la tensione di rete da 240 volt a 12 volt. Questo consuma energia, nonché complica il processo di installazione in qualche modo. Le alogene costituiscono un enorme rischio di incendio, in particolar modo quando sono installate troppo vicino al tetto.

I diodi a emissione luminosa sono un componente elettronico a stato solido. Il recente sviluppo nel settore del LED ha notevolmente migliorato la qualità, la funzionalità e la capacità dei nuovi chip LED. A causa di ciò, si è notato un incredibile aumento del numero di prodotti LED. Offrendo la più ampia gamma di colori, uscite di luce, finiture e nuove funzioni, la tecnologia a LED è ora forse l'unica soluzione idonea per la predisposizione verso un futuro sostenibile del mondo. La tecnologia di illuminazione a LED è in rapido progresso ed è molto importante sapere come controllare i LED per garantire il successo per l'utente finale e per ottenere un risparmio energetico.

Altro
Building blocks of Lighting Technology

Blocchi predefiniti di tecnologia di illuminazione

High-Bright LED (HBLED)

I LED High-Brightness sono una nuova generazione di LED, sufficientemente intensi per le applicazioni di illuminazione, come ad esempio illuminazione interna ed esterna, illuminazione architettonica, display per proiezione, retroilluminazione dei display, segnaletica e automotive. Come dice il nome, questi LED ad elevata luminosità offrono livelli più elevati di luminosità rispetto ai LED standard. Uno dei principali motivi per utilizzare i LED ad elevata luminosità è la loro maggiore efficienza rispetto ad altri tipi di lampade. Vale la pena confrontare gli HBLED con altre luci in termini di lumen per watt.

I LED ad alta luminosità sono LED che producono oltre 50 lumen (1 candele = 12,75 lumen). Non si devono confondere con i LED ad alta potenza. Sebbene possano sembrare la stessa cosa, ad alta potenza si riferisce al consumo energetico e non all'emissione luminosa. In genere, si presuppone che un LED ad alta potenza consumi più di 1 watt di potenza.

HBLED è ecocompatibile, a risparmio energetico, a bassa potenza, e dura più a lungo rispetto alla media delle lampadine fluorescenti compatte e incandescenti. I LED ad alta luminosità presentano una serie di vantaggi, come più luminosità e lunga durata, basso costo, compatibilità di produzione con RoHS oltre i LED standard. L'ottica di precisione, le distribuzioni multiple, le uscite lumen e le temperature di colore rendono l'HBLED ideale per applicazioni industriali, commerciali, manifatturiere, in palestra e le altre applicazioni che utilizzano i tradizionali HID e fluorescenti lineari.

I LED ad alta luminosità richiedono una maggiore corrente diretta di 350 mA, più di quanto un microcontrollore I/O sia in grado di fornire. Una soluzione è alimentare il LED direttamente dall'alimentazione principale e aggiungere un MOSFET in serie con il LED per controllare la luminosità. Il secondo è utilizzare i controller di segnali digitali, il che offre diverse funzioni che consentono un controllo preciso dei LED ad elevata luminosità. Queste funzioni comprendono un convertitore analogico-digitale a 10 bit ad alta velocità con un massimo di 4 milioni di campioni al secondo, un PWM ad alta velocità flessibile, un comparatore analogico ad alta velocità con una velocità tempo di risposta di 20 nanosecondi, e uno schema di clock flessibile con 40 velocità di funzionamento MIPS.

Lampadine

La luce artificiale si basa sui sistemi: lampade, regolatori di corrente, starter, apparecchiatura per illuminazione e controlli. I regolatori di corrente sono necessari per le lampade a scarica, per collegare la lampada alla presa di corrente. Lampade, regolatori di corrente e starter sono montati nell'apparecchiatura per illuminazione con le basi del cablaggio e della lampada, i riflettori distribuiscono e reindirizzano la luce emessa dalla lampada e le feritoie schermano la luce abbagliante. I regolatori di corrente forniscono una corrente controllata per le lampade che è una componente essenziale di qualsiasi sistema di illuminazione di scarico. I regolatori di corrente elettronici conformi alle classi di efficienza energetica CELMA A1 e A2 sono i principali risparmiatori di energia.

Devono essere considerate le seguenti caratteristiche nella scelta di una lampada per un'applicazione: efficienza luminosa, durata della lampada, qualità della luce, effetto delle condizioni ambientali, apparecchiatura di illuminazione, costi di acquisto e di funzionamento.

I diversi tipi di lampade utilizzate sono: a incandescenza, alogena al tungsteno, a fluorescenza, fluorescente compatta, a scarica ad alta intensità, al mercurio, ad alogenuro metallico, a vapori di sodio ad alta pressione, senza elettrodo. Ognuno di questi tipi di lampade ha sperimentato piccoli miglioramenti nei materiali, design, qualità della luce, efficienza energetica e produttiva nel corso del secolo scorso.

In una lampada ad incandescenza, anche chiamata lampada di servizio di illuminazione generale (GLS), viene prodotta la luce portando la corrente attraverso un filo di tungsteno. La temperatura operativa dei filamenti di tungsteno nelle lampade ad incandescenza è di circa 2700 K. Pertanto, la principale emissione si verifica nella regione degli infrarossi.

Le lampade alogene al tungsteno sono derivate dalle lampade ad incandescenza. All'interno del bulbo, il gas alogeno limita l'evaporazione del filamento e rideposita il tungsteno evaporato nel filamento attraverso il cosiddetto ciclo alogeno.

Una lampada fluorescente è una sorgente luminosa a scarica di gas a bassa pressione, in cui la luce è prodotta prevalentemente da polveri fluorescenti attivate da radiazioni ultraviolette generate da scariche nel mercurio. Le prestazioni di una lampada fluorescente sono sensibili alla temperatura dell'ambiente.

Il CFL è una variante compatta della lampada fluorescente. La lunghezza totale viene accorciata e il tubo di scarico tubolare viene spesso piegato in due o sei dita o in una spirale. Per una sostituzione diretta delle lampade a filamento di tungsteno, tali lampade compatte sono munite di regolatori di corrente interna e di tappi a vite o a baionetta.

Nella lampada al mercurio la luce viene prodotta mediante una corrente elettrica che passa attraverso vapori di mercurio. Una scarica ad arco in vapori di mercurio ad una pressione di circa 2 bar emette cinque forti linee di spettro nelle lunghezze d'onda visibili a 404,7 nm, 435,8 nm, 546,1 nm, 577 nm e 579 nm.

Driver per LED

I LED fanno la loro entrata nel settore dell'illuminazione utilizzando moderni composti e strutture di materiali semiconduttori ad alta efficienza. L'illuminazione a stato solido (SSL) offre nuove possibilità e vantaggi per l'utente finale. Utilizzando driver appropriati, strategie di controllo e i LED, è possibile controllare completamente gli aspetti qualitativi e quantitativi della luce. I driver per LED sono dispositivi a bassa tensione che convertono la tensione di linea di 120/220/277 V nella bassa tensione necessaria per i LED, e possono anche interpretare i segnali di controllo per attenuare i LED. I driver per LED sono disponibili a corrente o tensione costante. Questi due tipi di driver non sono intercambiabili, è la struttura del carico dei LED che determina quale driver è appropriato. Sia le lampade sia gli apparecchi LED richiedono driver per LED.

Vi sono due modi per controllare la luminosità di un LED. Il primo metodo consiste nell'utilizzare l'attenuazione analogica, che consiste nel variare la corrente diretta attraverso il LED per regolare la luminosità. Il secondo metodo utilizza una tecnica di attenuazione digitale che prevede l'accensione e lo spegnimento della corrente continua per brevi periodi di tempo. Per la percezione della luminosità, l'occhio umano fa la media di questi tempi di accensione e spegnimento.

Il modo più economico e semplice per azionare i LED è utilizzare un alimentatore a tensione costante e un resistore in serie con il LED, per limitare la corrente che scorre attraverso di esso. La resistenza selezionata dipende dalla grandezza della sorgente di tensione (VIN), dal valore della tensione diretta del LED e dalla corrente diretta del LED.

L'alimentazione lineare ("Linear power supply", LPS) è una soluzione economica e semplice di azionamento dei LED. Le LPS sono basate sul regolatore lineare di circuito integrato (IC) o sulla giunzione bipolare o transistor a effetto campo, che funzionano nella regione lineare. Gli alimentatori switching (SMPS) non presentano i principali svantaggi degli alimentatori lineari e sono quindi la soluzione principale per azionare i LED. Poiché i LED sono componenti CC, è sufficiente considerare i tipi di SMPS CC-CC e CA-CC. Efficienza, controllabilità, piccole dimensioni e peso ridotto sono i principali vantaggi rispetto agli alimentatori lineari. Un SMPS può fornire, se necessario, correnti elevate (ad esempio, oltre 30 A) a tensioni molto basse.

La scelta della topologia più appropriata per l'azionamento dei LED dipende dagli standard, dalle specifiche e dai requisiti applicativi, quali le condizioni dell'ambiente operativo, la tensione di ingresso del sistema, la tensione diretta dei LED, il numero di LED e l'array di circuiti.

I driver intelligenti sono in genere basati su microcontrollori di commutazione ASIC, che includono memoria flash programmabile (EEPROM), diversi controller PWM (Pulse-Width Modulation) su chip, canali ADC (convertitore analogico-digitale) e DAC (convertitore digitale-analogico). I driver per LED basati su microcontrollore portano ulteriori vantaggi, come flessibilità operativa, efficienza, affidabilità, controllabilità e intelligenza al sistema.

Barre e strisce LED

Una luce a striscia LED è una scheda di circuito stampato flessibile, popolata con LED, che è possibile attaccare ovunque si desideri aggiungere una forte illuminazione con una vasta gamma di colori e luminosità. L'utilizzo di lampade a striscia LED flessibile è in rapido aumento nella progettazione dell'illuminazione moderna in tutto il mondo. Architetti e designer di illuminazione stanno implementando lampade a striscia LED in progetti di ambienti residenziali, commerciali e industriali in misura crescente. Questo è dovuto a un incremento di efficienza, opzioni di colore, luminosità e facilità di installazione. Sono disponibili numerose opzioni sul mercato per le lampade a striscia LED (anche note come luci a nastro LED), come le strisce flessibili LED CC, le strisce flessibili LED CA e le strisce LED ad alta potenza.

La striscia flessibile LED produce un'incredibile quantità di luce e può essere utilizzata per illuminazione, retroilluminazione, illuminazione da tavolo, da garage, sono inoltre buone per l'illuminazione d'accento, sotto illuminazione per mobili, illuminazione bar, refrigerazione, applicazioni industriali, fotografia e altro ancora. Vi sono strisce che cambiano il colore, dette strisce RGB. Queste lampade LED possono visualizzare qualsiasi combinazione di colore: rosso, verde e blu. Queste strisce richiedono un controller per cambiare i colori in flash o rimanere su un colore solido selezionato.

Al momento dell'acquisto di strisce LED, è importante non solo osservare la lunghezza della striscia, ma anche la quantità di LED in lunghezza. In teoria, è necessario individuare la striscia di lampade che ha la più elevata quantità di LED per centimetro. Prendere nota del lumen/lunghezza insieme con i LED/lunghezza, in quanto questo avrà un forte impatto sulla qualità della luce e il tipo di luce che la striscia emette. La prima cosa da fare quando si cerca un alimentatore è sapere quale tensione di ingresso richiedono le strisce LED. Alcune richiedono CA/CC, 12 V/24 V, è sufficiente assicurarsi di sapere di che cosa ha bisogno la vostra striscia e ottenere un alimentatore con quella uscita. Quindi, verificare che il wattaggio dell'alimentatore sia almeno del 10% superiore di quello delle vostre strisce LED.

Le lampade a striscia LED vengono fornite su un rocchetto (bobina) di 5 metri. Le macchine utilizzate per "raccogliere e posizionare" i LED e le resistenze sul circuito stampato flessibile sono in genere di 97 cm circa di lunghezza, quindi le singole sezioni sono saldate insieme per completare un'intera bobina.

LED (Light Emitting Diode, diodo a emissione luminosa)

Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce visibile quando una corrente elettrica vi passa attraverso. La luce non è particolarmente brillante, e nella maggior parte dei LED è monocromatica, a una singola lunghezza d'onda.

Il materiale utilizzato per l'elemento semiconduttivo di un LED ne determina il colore. I due principali tipi di LED attualmente utilizzati per i sistemi di illuminazione sono le leghe di alluminio fosfuro di indio, gallio (AlGaInP o AlInGaP) per i LED rossi, arancioni e gialli; e le leghe di indio nitruro di gallio (InGaN) per i LED verdi, blu e bianchi. Lievi variazioni nella composizione di tali leghe cambiano il colore della luce emessa. L'uscita da un LED può essere compresa in un intervallo dal rosso (a una lunghezza d'onda di circa 700 nanometri) al blu-viola (circa 400 nanometri). Alcuni LED emettono energia ad infrarossi (IR) (830 nanometri o più); un tale dispositivo è noto come diodo ad emissione ad infrarossi (IRED).

Rispetto alla maggior parte delle tipiche sorgenti di luce utilizzate per le applicazioni di illuminazione, i LED hanno un'emissione luminosa ancora relativamente bassa e, di conseguenza, continueranno a essere confezionati in array e altre configurazioni per essere utili in tali applicazioni. Attualmente, i pacchetti LED bianchi singoli hanno raggiunto quasi 100 lumen. Naturalmente, l'emissione di luce varia a seconda della lunghezza d'onda. I LED sono importanti perché grazie alla loro efficienza e il basso consumo energetico, iniziano a sostituire la maggior parte delle comuni fonti di luce. I LED vengono incorporati nel lampadine e apparecchi per applicazioni di illuminazione generale. Di piccole dimensioni, i LED offrono opportunità di progettazione esclusive. Le lampadine a LED possono assomigliare fisicamente ad alcune soluzioni di lampadine domestiche ed essere simili alle lampadine tradizionali.

I LED offrono una grande opportunità per l'innovazione nei fattori di forma dell'illuminazione, e si adattano ad una più ampia gamma di applicazioni rispetto alle tradizionali tecnologie di illuminazione. I LED utilizzano dissipatori di calore per assorbire il calore da loro prodotto e dissiparlo nell'ambiente circostante. In questo modo i LED non si surriscaldano e non si bruciano. Il fattore più importante per le corrette prestazioni dei LED è dato dalla gestione termica. Maggiore è la temperatura alla quale i LED vengono attivati, più rapidamente la luce si degrada e più breve sarà la loro durata.

Featured content

Article

Streetlight Charging: A Solution for Urban EV Infrastructure

Streetlight Charging: A Solution for Urban EV Infrastructure

Explore how streetlight charging can revolutionize urban EV infrastructure, providing accessible overnight charging for apartment dwellers and supporting widespread EV adoption.

Article

Maximize Factory Efficiency with Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Maximize Factory Efficiency with Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Explore the fundamentals of OEE, methods for improving it, and strategies for increasing factory productivity. It will also highlight how cloud and edge computing optimise OEE.

Article

A walk through – The latest trends and technologies in electronics manufacturing services (EMS)

A walk through – The latest trends and technologies in electronics manufacturing services (EMS)

This article investigates the impact of latest trends and technology on the field of EMS, highlighting the transformation brought about by smart manufacturing.

Article

Multiple ways to improve manufacturing energy efficiency

Multiple ways to improve manufacturing energy efficiency

Explore the Essential Need for Energy Efficiency in Industrial Manufacturing. Discover how manufacturers are embracing green practices to minimise energy use, comply with environmental rules, and meet stakeholder expectations. Understand the strategies and technologies that are driving industry change.

Article

Smart Digital Signage Solution Using Raspberry Pi

Smart Digital Signage Solution Using Raspberry Pi

Discover Raspberry Pi's powerful, flexible, and cost-effective platform for digital signage. Perfect for high-quality media playback and AI-powered solutions

Article

Raspberry Pi in Industrial Automation: Simplifying Affordable Edge Computing

Raspberry Pi in Industrial Automation: Simplifying Affordable Edge Computing

Explore Raspberry Pi's versatile applications in industrial automation, from data acquisition to edge computing, and learn about the compact Compute Module for commercial use.

Article

How Raspberry Pi changes the electronic industry

How Raspberry Pi changes the electronic industry

Discover how the Raspberry Pi revolutionized SBCs, from education to industry. Uncover the powerful features of the latest Raspberry Pi 5 Model, making it a powerhouse for both enthusiasts and professionals.

Article

Redefining smart home hub design with power and flexibility

Redefining smart home hub design with power and flexibility

Discover the next-gen smart home hub designed for flexibility, improved power efficiency, and intelligent automation to enhance security, energy management, and ease of use for a modern lifestyle.

Trade Account