0
0 articoli€ 0,00
IVA esc.
IVA esc.

Rilevanza dell’efficienza energetica basata su IoT per ottenere lo zero netto

La tendenza verso lo ‘zero netto’ significa che ogni emissione è bilanciata dall'assorbimento di una quantità uguale dall’ambiente per raggiungere l’obiettivo di 1,5°C di riscaldamento globale.

L'IoT è essenziale per raggiungere la rete zero, perché comprende tecnologie che sfruttano i dati in tempo reale per ottimizzare i processi e il processo decisionale. Queste soluzioni offrono una visione del consumo energetico, dei potenziali sprechi e consentono all’organizzazione di massimizzare l’efficienza e la redditività, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Il paragrafo 1 del documento informativo “Soluzioni intelligenti per l’efficienza energetica tratta perché è importante raggiungere lo zero netto (cliccare qui per ulteriori informazioni). Questo blog tratta il raggiungimento dello zero netto attraverso soluzioni a efficienza energetica basate su IoT.

Soluzioni basate sull’IoT per raggiungere lo zero netto:

Le soluzioni tecnologiche basate sull’IoT stanno rivoluzionando il modo di operare di alcune organizzazioni. Alcune di queste applicazioni, tra cui la gestione degli asset, l’automazione degli edifici, i trasporti intelligenti e le reti intelligenti, consentono di raggiungere l’efficienza operativa e di ridurre il consumo energetico, con conseguente riduzione delle emissioni complessive di carbonio.

Automazione di fabbrica/gestione degli asset:

Affidabilità, efficienza, manutenzione e impatto ambientale sono i problemi principali delle centrali elettriche. La vetustà delle apparecchiature è spesso la radice del problema, con asset obsoleti difficili da integrare con nuove tecnologie e sistemi. L’adozione di processi automatizzati e di analisi dei dati basati sull’IoT contribuisce a ridurre al minimo queste sfide. L’installazione di sensori IoT aiuta a comunicare e a memorizzare i dati nel cloud per un’analisi approfondita, per poter sviluppare modelli per prevedere qualsiasi malfunzionamento prima che si verifichi. Questi dispositivi connessi facilitano la manutenzione preventiva piuttosto che quella reattiva, aumentando l’affidabilità di queste apparecchiature ingombranti e rendendo un impianto efficiente.

Automazione degli edifici:

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) sono i maggiori consumatori di energia nell’infrastruttura di un edificio. I sistemi di gestione intelligente degli edifici, come i sensori e gli attuatori IoT, sono collegati digitalmente con un gateway centralizzato per controllare l’HVAC e ottenere una migliore esperienza degli occupanti e una gestione efficace delle risorse per ridurre i costi di manutenzione. La tecnologia di gestione degli edifici consente il monitoraggio automatico, la gestione e il controllo proattivo dei sistemi per mantenere parametri chiave come la qualità dell’aria e il controllo della temperatura, con accesso remoto agli edifici.

L'IoT può essere applicato anche alla gestione dei sistemi di illuminazione nell’infrastruttura di un edificio. Con i sistemi di illuminazione intelligente, le luci LED abilitate al Wi-Fi, che offrono un notevole risparmio energetico quando vengono accese e spente, possono essere controllate in base a orari, movimenti o suoni per accendersi e spegnersi secondo le necessità e ridurre al minimo l’eccessivo consumo energetico per l’illuminazione. Ciò contribuisce in modo significativo a ottimizzare l’uso energetico e a ridurre le relative emissioni, ottenendo un edificio a zero emissioni.

Gestione intelligente dei trasporti e delle flotte:

La causa principale dell’inquinamento atmosferico è la rapida adozione di veicoli privati rispetto al trasporto pubblico. L’adozione di tecnologie IoT fornisce un sistema di gestione globale, l’ottimizzazione dei percorsi, la manutenzione e la tracciabilità dei veicoli utilizzando una serie di dispositivi abilitati all’IoT come RFID e GPS, che garantiscono la massima efficienza con il minor dispendio di tempo e di energia.

Tutti i componenti del sistema di trasporto, compresi i veicoli privati e commerciali, possono essere collegati e i loro dati elaborati. Ciò facilita il controllo della congestione del traffico e i sistemi di parcheggio intelligente, consentendo a passeggeri e conducenti di scegliere una modalità di trasporto più economica e più efficiente in termini di tempo. I sistemi di gestione dei dati basati sull’IoT incentivano gli abitanti del luogo a utilizzare alternative di trasporto più rispettose dell’ambiente, consentendo loro di gestire in modo più efficace i propri orari. Questo ha il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici legati ai trasporti.

Rete intelligente:

Le soluzioni IoT e AI hanno migliorato l’efficacia dei modelli di distribuzione delle energie rinnovabili. Le tecnologie di rete intelligente, unite al monitoraggio costante degli input di dati in tempo reale, possono interrompere la produzione di elettricità e la distribuzione con una stima accurata dell’utilizzo energetico per prevedere l’offerta e la domanda. La riduzione delle perdite di trasmissione sulle reti T&D attraverso la gestione attiva della tensione è un altro esempio in cui l’IoT può contribuire a rendere la rete più efficiente. La tecnologia IoT con capacità di apprendimento automatico e analisi basate sull’intelligenza artificiale può rendere più efficienti e convenienti le soluzioni per le energie rinnovabili, come i pannelli solari e le turbine eoliche.

Città intelligente:

Il crescente tasso di urbanizzazione è accompagnato da diverse preoccupazioni ambientali, tra cui l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, oltre all’accesso all’energia. Uno dei problemi più significativi è quello di fornire alle città energia pulita, economica e affidabile. Le tecnologie IoT consentono a fabbriche, abitazioni e uffici di connettersi alla rete e di scambiare dati sull’utilizzo dell'energia in tempo reale. Ciò consente una distribuzione intelligente dell’energia nelle aree urbane.

L’IoT può monitorare singoli edifici e oggetti, infrastrutture, trasporti e servizi. Questi possono essere collegati a sensori per garantire l’efficienza energetica attraverso il monitoraggio costante dei dati. Ad esempio, utilizzando l’IoT per monitorare il traffico, i semafori possono essere controllati per risparmiare energia elettrica. Questi dati possono essere utilizzati anche per elaborare strategie di trasporto pubblico o di gestione del traffico.

Farnell ha stretto partnership con molti fornitori diversi che si occupano di un’ampia gamma di prodotti IoT e soluzioni come Wireless industriale, Kit e gateway intelligenti, Sensori intelligenti, Condizionamento del segnale, Accessori e kit di sviluppo incassati, Controllori del processo, Programmatori e indicatori, Controllori della temperatura, Moduli RFID, Wireless controllo rete, Wireless controllo del processo, Kit di sviluppo Wireless / RF, Sicurezza delle macchine.

Applications

Internet of Things

Internet of Things

Artificial Intelligence

Intelligenza artificiale

Industrial Automation & Control

Automazione e controllo industriale

Healthcare

Healthcare

Maintenance & Safety

Manutenzione e sicurezza

EV Charging

EV Charging

Ulteriori risorse

Calcolatori e grafici di conversion
Guide alla scelta e Cataloghi
Moduli di formazione essenziali
I punti tecnici
Risorse per la progettazione
Glossario ingegneristico
Supporto tecnico
Parts Finder Tools
Trade Account