Se solo avesse un cervello
Intelligenza artificiale nell’edge

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui viviamo. Sta facendo fare notevoli passi avanti nei settori dei trasporti, in quello manifatturiero, medico, dei servizi e dei mercati al consumo, solo per nominare alcuni di quelli che ne stanno subendo l’influenza. L’IA nell’edge, in cui gli algoritmi vengono elaborati su un dispositivo, come un tablet o un telefono, piuttosto che utilizzare il cloud, presenta infinite possibilità. Riduce i costi, migliora la presa di decisioni, agevola la creazione di nuove tecnologie e potenzialmente può addirittura aiutare a salvare delle vite.
IA - cosa c’entra Molex?
Molex è noto nel settore come un fornitore di soluzioni e componenti elettronici innovativi, progettandosoluzioni elettroniche rivoluzionarie. Perché questo è importante per i progetti IA? Perché un sistema è tanto forte quanto lo è la sua connessione di segnale più debole. Se un chip non riceve potenza o una connessione di segnale non è affidabile, l’applicazione non riceverà la potenza o la trasmissione dati su cui dipende per funzionare. Come si collegano gli elementi è importante per l'affidabilità del dispositivo.
Un altro elemento da considerare è l’ampiezza di banda. Le applicazioni IA, in particolare le videocamere e i sensori, coinvolgono un gran numero di dati. Le interconnessioni possono costituire un enorme collo di bottiglia per la consegna di tali dati, se non vengono progettati in modo adeguato. Non mettiamo necessariamente sul piatto gli algoritmi IA, ma Molex consente a queste tecnologie di funzionare al meglio.
Molex aiuta i produttori automotive a progettare i veicoli di domani, con soluzioni end-to-end innovative per i veicoli connessi e la guida autonoma. Progettiamo soluzioni che consentono la telematica, la sicurezza Vehicle-to-Everything (V2X) e Firmware Over-the-Air (FOTA) e che stanno aprendo la via con le soluzioni 5G insieme ai dati ad alta velocità nelle architetture emergenti dei veicoli.
Nel mercato industriale, Molex svolge un ruolo chiave nell’Internet of Things industriale (IIoT) e nella trasformazione della manifattura per farla fiorire in un futuro tecnologico. In stabilimento, le soluzioni Molex vengono utilizzate in robotica, alimentazione e motori, applicazioni wireless, comunicazione e controllo, nonché connettività. I nostri sensori, antenne, RD, micro connettori scheda-scheda, insieme ai prodotti industriali come i connettori M8 e M12 e i set di cavi, aiutano a mantenere funzionanti le linee di produzione grazie alle nostre conoscenze ed esperienze in soluzioni per connettori integrate.
Si tratta di un periodo entusiasmante per lo sviluppo e l’implementazione delle innovazioni IA. Molex offre soluzioni e funzionalità elettroniche per quei progressi di nuova generazione che miglioreranno le nostre vite. Dalle auto a guida autonoma ai robot collaborativi (cobot) in stabilimento, il futuro dell’IA è qui e Molex è pronta ad supportare i tuoi progetti.
I passi avanti nell’apprendimento automatico, nella robotica, nel riconoscimento facciale e nell'assistenza vocale significano che ora l’IA è davvero una realtà. L’IA sta consentendo alle macchine di eseguire la manutenzione preventiva e le mansioni di tipo umano con la capacità di imparare dall'esperienza e adattarsi alle nuove informazioni. Con prodotti come le antenne wireless,l’FCC e i connettori scheda-scheda, Molex aiuta a dare forma ad applicazioni industriali IA in grado di proteggere gli esseri umani dagli ambienti di lavoro pericolosi ed evitare gli infortuni. Ad esempio, in ambienti pericolosi, i connettori scheda-scheda in miniatura di Molex si possono utilizzare nei droni per applicazioni ad alto rischio. In più, i cobot ora lavorano fianco a fianco con gli esseri umani per aiutarli nell’attività che richiedono movimenti ripetitivi o sollevamenti di carichi pesanti, riducendo il rischio di strappi muscolari e altri infortuni.
Nel reparto produttivo, i display a più alta risoluzione richiedono maggiori prestazioni di integrità del segnale ed EMI. Sono necessari connettori robusti e ad alta velocità per soddisfare queste esigenze di alte prestazioni. I connettori FFC/FPC di Molex offrono sia l’elevata affidabilità, sia la velocità della trasmissione dati, unitamente ad opzioni in grado di soddisfare i requisiti di temperatura operativa di 125°C. Le applicazioni wireless hanno bisogno di antenne e Molex offre antenne RF per tutti i protocolli e le frequenze comuni.
I sensori utilizzati nell’ambiente produttivo stanno apportando volumi di dati preziosi sempre maggiori.
La prossima ondata di funzionalità basate sull’IA richiederanno una densità di circuito maggiore per le PCB e assemblaggi flessibili all’interno dello stesso profilo applicativo. Questo comporterà una maggiore modularità, aumentando al contempo la richiesta di connettori a basso profilo. Molex è pronta a fornire soluzioni innovative che offrono sia la flessibilità di design, sia l’affidabilità delle alte prestazioni.
Micro-Lock Plus
Antenne esterne 3 in 1
Connettori ad accensione rapida FFC/FPC - FD19 a ribalta anteriore
Connettore FSB5 slimstack scheda-scheda flottante
L’IA sta trasformando il mercato dei trasporti. Dai dispositivi di sicurezza per il conducente, il controllo del traffico e l’assistenza a trovare parcheggio, fino all’organizzazione del parco mezzi e al contenimento dei costi per le spedizioni dei container, l’IA fornisce modi più efficienti e sicuri di spostarsi.
Gli OEM per veicoli commerciali e automobili hanno bisogno di inserire un maggior numero di sensori e connettori all’interno di moduli ADAS (advanced driver assistance systems) per sopportare la guida autonoma, riducendo al contempo lo spazio dell’impronta PCB disponibile. Sebbene Molex non progetti direttamente applicazioni AI, contribuiamo in modo integrante con la fornitura di interconnessioni di segnale e scheda-scheda che alimentano e inviano segnali ai sensori e dispositivi che consentono al funzionamento dei sistemi AI.
Gli OEM oggi hanno bisogno di una maggiore ampiezza di banda per inviare dati o video da ingressi di videocamere/sensori nei nuovi veicoli a guida autonoma. Questo aumenta l’esigenza di segnali ad alta velocità e Molex fornisce prodotti che sopportano le prestazioni di questi dispositivi. I progetti di richiedono anche i sistemi di connettori compatti, robusti e affidabili. Molex offre connettori con dimensioni di passo ridotte, bloccaggi positivi è in grado di operare in ambienti difficili.
Con l’evoluzione delle esigenze del mercato dei trasporti in e con sistemi più complessi, con requisiti di spazio più stretti, clienti richiederanno molteplici tipi di connettori e cavi in grado di aiutare a massimizzare le prestazioni elettriche. Molex fornisce ai clienti la flessibilità progettuale che comprende connettori sigillati, non sigillati e in linea, oltre a configurazioni PCB verticali e ad angolo retto.