Figura 1: modalità dei sensori a basso consumo per migliorare l'efficienza della progettazione (fonte)
Il metodo più diretto per ridurre il consumo energetico nella fase di progettazione del sensore consiste nell'integrare opzioni come la modalità di spegnimento e di funzionamento a basso consumo. Questo approccio consente ai progettisti di sistemi di controllare direttamente il funzionamento del sensore, generando notevoli risparmi energetici, come mostrato nella figura 1.
Tecniche di elaborazione dei dati efficienti
a) Elaborazione dei dati sul sensore: riduce il consumo energetico riducendo al minimo la trasmissione dei dati e il carico sui processori centrali, rendendo più efficace la gestione energetica ed eliminando il ricorso a infrastrutture ad alto consumo energetico. L'elaborazione dei dati sul sensore si traduce in un notevole risparmio energetico e nel miglioramento dell'efficienza del sistema, in particolare nelle applicazioni a batteria e remote.
b) Integrazione di un MCU con il sensore: l'integrazione di un MCU con i sensori consente di eseguire i calcoli in locale, riducendo il consumo di energia attraverso lo spostamento delle attività dal processore principale. Questo approccio consente di eseguire calcoli complessi direttamente sull'MCU, che offre consumi energetici notevolmente inferiori rispetto a quelli del processore principale del sistema. In un fitness tracker, ad esempio, il monitoraggio continuo può mettere a dura prova la batteria di uno smartphone mentre, con l'utilizzo di un MCU dedicato per l'elaborazione in locale, è possibile ottenere un funzionamento efficiente senza ridurre eccessivamente la carica il dispositivo principale. Questa strategia preserva la durata della batteria, mantenendo il processore primario e gli altri componenti in stati a basso consumo quando non elaborano attivamente i dati del sensore. L'integrazione delle funzioni dei sensori con un MCU ottimizza il consumo energetico, rendendo le applicazioni più sostenibili e prolungando la durata della batteria dei dispositivi.
Riduzione del consumo energetico dei sensori grazie a una comunicazione efficiente dal punto di vista energetico
La riduzione del consumo energetico dei sensori tramite una comunicazione efficiente dal punto di vista energetico è un aspetto essenziale per prolungare la durata operativa dei dispositivi. È possibile ottenere un risparmio energetico significativo ottimizzando i metodi di trasmissione dei dati e utilizzando protocolli di comunicazione a basso consumo.
- Trasmissione dei dati ridotta al minimo: le tecniche come la compressione e l'aggregazione dei dati riducono il volume dei dati, diminuendo l'energia necessaria per le comunicazioni.
- Frequenza di trasmissione inferiore: le trasmissioni programmate e guidate da eventi limitano la frequenza dei dati inviati, mantenendo più a lungo i sensori negli stati a basso consumo e risparmiando energia.
- Protocolli di comunicazione efficienti: i protocolli a bassa potenza come Zigbee e BLE e i protocolli adattivi che regolano i parametri di trasmissione riducono il consumo energetico.
- Utilizzo ottimizzato della radio: i tempi di trasmissione più brevi e la modalità radio a bassa potenza riducono i periodi attivi e il consumo energetico.
- Hardware a basso consumo energetico: i ricetrasmettitori a bassa potenza e i medito di raccolta dell'energia riducono ulteriormente le esigenze energetiche.
- Maggiore efficienza della rete: le topologie di rete efficienti e il routing intelligente riducono la potenza e la frequenza di trasmissione.
- Costi generali ridotti: i protocolli semplificati e le dimensioni ottimizzate del carico utile riducono al minimo le trasmissioni di dati superflue, consentendo di risparmiare energia.
- Riduzione della potenza del segnale: la potenza del segnale adattiva e la comunicazione basata sulla prossimità garantiscono un utilizzo efficiente dell'energia per il trasferimento dei dati.
Riduzione al minimo delle correnti di dispersione
La riduzione al minimo delle perdite di corrente nel design di un sensore è un aspetto essenziale per migliorare l'efficienza energetica e prolungare la durata della batteria. Questo risultato può essere raggiunto nei seguenti modi.
- Utilizzando componenti a bassa dispersione come le tecnologie CMOS specializzate e i resistori di precisione.
- Ottimizzando il design dei circuiti in modo tale da ridurre la capacità dei nodi e isolare i nodi ad alta impedenza.
- Selezionando transistor a bassa dispersione e ricorrendo a tecniche avanzate come la polarizzazione del corpo nei circuiti integrati.
- Implementando una progettazione PCB adeguata e utilizzando materiali di alta qualità con tecniche di messa a terra e schermatura appropriate.
- Utilizzando alimentatori a bassa dispersione e ottimizzando le interfacce dei sensori.
- Applicando metodi avanzati di riduzione delle perdite, come la polarizzazione inversa e il controllo adattivo.
- I test e le convalide regolari garantiscono che queste strategie vengano implementate in modo efficace in condizioni ambientali diverse.
Utilizzo degli interruttori Power Gating
I transistor Power Gating (solitamente PMOS o NMOS) possono essere utilizzati come interruttori per scollegare l'alimentazione verso determinati blocchi quando sono inattivi. È possibile progettare i segnali di controllo per attivare o disattivare questi interruttori in base allo stato operativo del sensore.
Ottimizzazione del software
È possibile ottimizzare i codici, ricorrere alla gestione predittiva dell'alimentazione e abilitare il funzionamento in base al contesto per personalizzare l'attività del sensore e ridurre al minimo il consumo energetico. Ciò consente di migliorare la durata della batteria e l'efficienza energetica.
Design modulare
Un design modulare può contribuire a ridurre i consumi energetici dei sensori abilitando l'attivazione selettiva, l'integrazione efficiente, l'adattamento dinamico e la gestione mirata dell'alimentazione. Questo approccio semplifica gli aggiornamenti e la manutenzione dei componenti, riduce al minimo la complessità, migliora l'isolamento e consente un controllo preciso degli alimentatori. Il risultato è un sistema di sensori a basso consumo energetico, scalabile e flessibile, ottimizzato per il funzionamento a bassa potenza.
Gestione termica
Un'efficiente gestione termica nella progettazione dei sensori è un aspetto essenziale per ridurre al minimo il consumo energetico e ottimizzare le prestazioni. Ecco alcuni dei principali vantaggi.
- Riduzione degli sprechi di energia, mantenendo temperature di esercizio ottimali grazie alla prevenzione del surriscaldamento.
- Funzionamento efficiente dei sensori senza un consumo eccessivo di energia.
- Miglioramento dell'affidabilità grazie alla stabilizzazione delle prestazioni e alla prevenzione della deriva termica, che potrebbe influire sulla precisione e richiedere la ricalibrazione.
- Aumento della durata del sensore, mantenendo intervalli di temperatura ottimali e riducendo il consumo energetico associato alle sostituzioni frequenti.
- Riduzione del ricorso a sistemi di raffreddamento attivi come le ventole, con un conseguente calo del consumo energetico complessivo nel sistema di sensori.
- Ottimizzazione della sensibilità e della precisione stabilizzando le condizioni termiche, riducendo al minimo le compensazioni e le ricalibrazioni a uso intensivo di energia.
Un involucro dal design efficiente e l'integrazione del dissipatore di calore contribuiscono ulteriormente all'efficienza energetica, grazie alla stabilizzazione delle temperature interne e alla dissipazione del calore in eccesso, riducendo in tal modo lo stress termico e il consumo energetico complessivo dei sensori.
Sensor Hub, esempio di caso d'uso basato sui processori per applicazioni i.MX 8ULP
Sottosistema a bassissima consumo: migliora la durata della batteria grazie all'elaborazione efficiente dell'energia.
Sensor Hub: gestisce le transizioni tra le modalità deep-sleep e wake-up con un consumo energetico minimo.
Kit di valutazione per la misurazione della potenza: include strumenti per l'analisi della potenza, sia a livello di interfaccia grafica che di interfaccia della riga di comando.