0
0 articoli€ 0,00
IVA esc.
IVA esc.

Come combattere le temperature estreme con gli interruttori magneto-idraulici

Nelle applicazioni critiche, i circuiti elettrici spesso operano in ambienti difficili con temperature fluttuanti.

Figure 1: Operating mechanism of a magnetic hydraulic circuit breaker (Source)

Queste variazioni di temperatura possono influire significativamente sulle prestazioni e sulla sicurezza, causando il deterioramento dei componenti, guasti precoci e potenziali guasti ai sistemi. I tradizionali dispositivi di protezione dei circuiti, come gli interruttori automatici termici o magnetici, faticano a mantenere la precisione in tali condizioni e potrebbero non riuscire a proteggere adeguatamente le attrezzature sensibili, compromettendo la stabilità operativa. In che modo i tecnici possono garantire una protezione affidabile in ambienti sensibili alle temperature?

Gli interruttori automatici magneto-idraulici rappresentano una soluzione. Il loro design compensa le variazioni di temperatura, offrendo una protezione precisa in varie condizioni, così da salvaguardare i circuiti da guasti termici ed elettrici.

Temperature estreme e relativo impatto sulla sicurezza dei circuiti

Le temperature estreme possono influire notevolmente sulle prestazioni e sull'affidabilità dei circuiti. Le alte temperature causano il deterioramento dell'isolamento, la dilatazione dei fili e il surriscaldamento dei componenti, con conseguenti malfunzionamenti e guasti ai sistemi. Per contro, il freddo estremo provoca la contrazione dei metalli, con conseguente allentamento dei collegamenti, aumento della resistenza e, quindi, distorsione dei segnali nonché guasti imprevisti. Inoltre, le basse temperature riducono l'efficienza della batteria, influiscono ulteriormente sulle prestazioni del sistema. Di seguito vengono illustrati i problemi principali.

  • Deterioramento dei componenti: le alte temperature causano il danneggiamento dell'isolamento, la dilatazione dei fili e il surriscaldamento dei componenti, con conseguente malfunzionamento dei sistemi.
  • Aumento dei guasti: le basse temperature causano la contrazione dei metalli, con conseguenti collegamenti allentati, maggiore resistenza, segnali distorti e potenziali guasti.
  • Efficienza ridotta: il calore riduce l'efficienza dei semiconduttori e dei condensatori, aumentando il rischio di guasti.
  • Problemi di connessione: il freddo provoca l'allentamento dei collegamenti, con conseguente aumento della resistenza e distorsione dei segnali elettrici.
  • Prestazioni ridotte della batteria: le basse temperature riducono l'efficienza della batteria, influenzando l'affidabilità del sistema.

Interruttori automatici magneto-idraulici e relativo meccanismo di funzionamento

Un interruttore automatico magneto-idraulico offre una protezione precisa contro i sovraccarichi e i guasti grazie a un meccanismo a solenoide. Il meccanismo di un interruttore automatico magneto-idraulico include una bobina di rilevamento della corrente associata a un gruppo di contatti, che rimangono tutti chiusi durante il normale funzionamento. Se si verifica un sovraccarico (la corrente supera la capacità nominale), la bobina in serie genera un flusso magnetico, che sposta un nucleo all'interno di un tubo riempito di liquido, facendo scattare l'interruttore. La maggiore forza magnetica attrae il nucleo, rilasciando il blocco e scollegando il circuito. Questi interruttori offrono una protezione rapida e affidabile contro i picchi di corrente, senza fare affidamento su componenti sensibili alla temperatura.

Figure 2: The mechanical arrangement of Hydraulic Magnetic devices features built-in resistance to shocks and vibrations.

Figura 1: meccanismo di funzionamento di un interruttore automatico magneto-idraulico (fonte)

Sfide degli interruttori automatici magneto-termici in ambienti con temperature estreme

Sebbene gli interruttori automatici magneto-termici siano efficaci in molte applicazioni, devono affrontare sfide significative, in particolare in condizioni di temperatura estreme.

  • Interruzioni indesiderate: i motori di grandi dimensioni possono creare brevi correnti di spunto che provocano un'attivazione immediata. Ciò può comportare interruzioni operative impreviste, con conseguenti tempi di inattività e riduzione dell'efficienza.
  • Sensibilità alla temperatura: questi interruttori possono essere molto sensibili alle variazioni. In condizioni di caldo, potrebbero attivarsi con troppa facilità (false attivazioni), mentre in ambienti più freddi potrebbero non attivarsi quando necessario. Questa incongruenza può interrompere le operazioni o lasciare le attrezzature prive di protezione.
  • Protezione insufficiente delle attrezzature sensibili: in condizioni di sovraccarico ridotto, non viene generato calore sufficiente per attivare la lamina bimetallica, esponendo le attrezzature sensibili al rischio di danni.
  • Maggiore complessità di progettazione: vengono spesso aggiunte bobine di riscaldamento supplementari per aumentare la sensibilità degli interruttori automatici magneto-termici. Anche se ciò migliora le prestazioni, complica la progettazione e introduce potenziali punti di guasto.
  • Problemi di caduta di tensione: gli interruttori magneto-termici presentano una maggiore resistenza interna rispetto agli interruttori magneto-idraulici. Ciò può portare a cadute di tensione e complicazioni, in particolare quando si commutano carichi capacitivi, che possono influenzare l'affidabilità dei sistemi elettrici.

In che modo gli interruttori automatici magneto-idraulici gestiscono le temperature estreme

Gli interruttori automatici magneto-idraulici sono ideali per proteggere le attrezzature sensibili e garantire operazioni efficienti poiché rimangono stabili durante i picchi di corrente elevata, resistono alle variazioni di temperatura e offrono una protezione precisa contro i sovraccarichi.

  • Eliminazione delle interruzioni indesiderate: gli interruttori automatici magneto-idraulici rispondono solo alle condizioni di sovracorrente e non sono influenzati da brevi correnti di spunto. A differenza degli interruttori magneto-termici, che si attivano immediatamente durante l'avviamento del motore, gli interruttori magneto-idraulici consentono un processo di avviamento più regolare. Rimangono stabili durante brevi picchi di corrente elevata, evitando inutili tempi di inattività e garantendo operazioni efficienti.
  • Prestazioni di temperatura stabili: gli interruttori automatici magneto-idraulici mantengono soglie di attivazione costanti indipendentemente dalla temperatura ambiente. In condizioni di caldo o freddo estremo, offrono una protezione affidabile senza le fastidiose attivazioni associate agli interruttori magneto-termici. Questa stabilità fornisce una protezione superiore per le attrezzature, mantenendo al contempo l'operatività dei sistemi in ambienti con temperature fluttuanti.
  • Maggiore protezione per le attrezzature sensibili: gli interruttori magneto-idraulici offrono una protezione contro i sovraccarichi più precisa, sono quindi ideali per proteggere le attrezzature sensibili. Poiché la loro attivazione non si basa sul calore, sono in grado di rispondere con precisione a basse correnti di sovraccarico che gli interruttori magneto-termici potrebbero non rilevare. Ciò garantisce che anche i componenti delicati ricevano un'adeguata protezione contro i guasti elettrici.
  • Design semplificato e maggiore affidabilità: gli interruttori automatici magneto-idraulici hanno un design ottimizzato che evita la complessità delle bobine di riscaldamento aggiuntive. Con un numero inferiore di componenti, riducono i potenziali punti di guasto e migliorano l'affidabilità complessiva. Questo approccio semplice garantisce che l'interruttore automatico rimanga robusto e affidabile nel tempo, riducendo al minimo la probabilità di malfunzionamenti.
  • Cadute di tensione ridotte al minimo: con una minore resistenza interna rispetto agli interruttori magneto-termici, gli interruttori magneto-idraulici causano meno cadute di tensione. Ciò è particolarmente importante quando si commutano carichi capacitivi, in quanto contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e garantisce l'avviamento e il funzionamento regolare delle attrezzature. Riducendo i problemi di caduta di tensione, gli interruttori magneto-idraulici migliorano le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi.

Gli interruttori automatici magneto-idraulici di Eaton garantiscono una protezione affidabile in ambienti ferroviari pericolosi

Gli operatori del competitivo settore ferroviario sono soggetti a un'enorme pressione per migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza. Gli interruttori automatici magneto-idraulici offrono una soluzione potente, fornendo una protezione affidabile ed eliminando le false attivazioni. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività, migliora le prestazioni e garantisce operazioni più sicure e affidabili, soddisfacendo le rigorose esigenze dei moderni sistemi ferroviari. Di seguito vengono illustrate le principali sfide.

  • Condizioni difficili: le attrezzature ferroviarie sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche, elettriche e ambientali estreme durante l'uso quasi continuo.
  • Spazi ristretti: gli alloggiamenti compatti aumentano il rischio di burst, transitori e picchi elettrici, mettendo a dura prova la protezione dei circuiti.
  • Commutazione frequente: le fluttuazioni di tensione costanti dovute a commutazioni ripetitive (ad esempio, fermate della metropolitana, variazioni di trazione, uso delle porte) mettono a dura prova le attrezzature e gli interruttori automatici.
  • Percorsi di cablaggio lunghi: distanze di cablaggio estese possono ritardare la risposta e la protezione tra gli interruttori automatici e le attrezzature.
  • Fluttuazioni di temperatura: le rapide variazioni di temperatura, ad esempio quando si attraversano gallerie o aree geografiche diverse, influiscono sulle prestazioni delle attrezzature.
  • Sollecitazioni meccaniche: gli interruttori automatici sono soggetti a notevoli urti meccanici, vibrazioni e movimenti a scatti derivanti dai movimenti del treno, il che influisce sull'affidabilità.

Gli interruttori automatici magneto-idraulici affrontano efficacemente queste sfide. A differenza degli interruttori magneto-termici, rispondono solo alle variazioni di corrente e sono immuni alle variazioni di temperatura, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di caldo.

Inoltre, prevengono le false attivazioni dovute a picchi di corrente transitori, frequenti quando si avviano motori di grandi dimensioni, senza compromettere la protezione da sovraccarico. Il ritardo dell'interruttore è controllato con precisione in base alle dimensioni del sovraccarico, fornendo risposte più rapide ai sovraccarichi più grandi, in cui il pericolo è maggiore, e risposte più lente a quelli più piccoli. Questa precisione è possibile poiché il numero di spire del filo nella bobina di rilevamento del carico definisce la corrente nominale del dispositivo. Modificando questo numero e le dimensioni del filo, i produttori possono fornire un interruttore di qualsiasi valore nominale entro la capacità di corrente complessiva dell'unità.

Figure 3: Air gaps absorb transient energy, preventing magnetic saturation during surges

Figura 2: la disposizione meccanica dei dispositivi magneto-idraulici vanta una resistenza intrinseca a urti e vibrazioni.

Il design meccanico degli interruttori magneto-idraulici (illustrato nella Fig. 2) garantisce un eccellente assorbimento di urti e vibrazioni, fondamentale per le applicazioni ferroviarie. La stabilità del nucleo è garantita dalla viscosità dell'olio e dalle due molle di funzionamento principali, che gli consentono di mantenere la posizione di riposo anche in presenza di urti e vibrazioni continui. Questi interruttori inoltre eccellono nell'assorbimento delle fluttuazioni della corrente di linea, quali burst e transitori rapidi, grazie al ritardo imposto dalla viscosità dell'olio e al naturale traferro magnetico tra il polo e l'indotto. Il traferro funge da accumulatore di energia transitoria, impedendo al circuito magnetico di saturarsi e di far attivare il meccanismo dell'interruttore.

Figure 4: A sudden sharp in triggering time occurs at the start of the magnetic region

Figura 3: i traferri assorbono l'energia transitoria, impedendo la saturazione magnetica durante i picchi

Percorsi di cablaggio lunghi, un problema comune negli ambienti ferroviari, possono causare disturbi ad alcuni interruttori. I fili che si incrociano, si sovrappongono o si dividono in diversi cablaggi possono creare superfici ad anello che agiscono come antenne, influenzando potenzialmente l'interruttore e causando false attivazioni. Tuttavia, gli interruttori magneto-idraulici evitano questo problema grazie a un ampio traferro nel circuito magnetico, garantendo che la riluttanza non sia influenzata da questi fattori, indipendentemente dalla corrente di carico.

A differenza dei dispositivi magneto-termici, gli interruttori magneto-idraulici sono in grado di trasportare l'intera corrente nominale senza riduzione della temperatura. Ciò è particolarmente utile nelle applicazioni ferroviarie, in cui valori di impedenza elevati spesso limitano le correnti di cortocircuito. I progettisti possono sfruttare questa limitazione e specificare interruttori non sovradimensionati per qualsiasi corrente di cortocircuito riscontrabile nella pratica.

Figura 4: improvvisa riduzione del tempo di attivazione all'inizio della regione magnetica

Gli interruttori magneto-idraulici sono inoltre estremamente efficaci nel compensare le temperature ambiente elevate spesso presenti sui treni. Con l'aumento delle temperature, le attrezzature sono più soggette ai danni causati dai transitori e richiedono una protezione più rapida. I dispositivi magneto-idraulici raggiungono tale obiettivo riducendo la viscosità dell'olio, in modo da consentire al nucleo di muoversi più rapidamente per interrompere il circuito. Mentre il tempo di risposta si riduce, il livello di corrente di attivazione rimane inalterato, garantendo una protezione più rapida senza causare false attivazioni.

Oltre ai vantaggi funzionali, gli interruttori magneto-idraulici offrono vantaggi fisici. Il loro design compatto consente il montaggio frontale, lasciando la piastra posteriore libera per accogliere terminali di alimentazione e interruttori ausiliari. Ciò semplifica la gestione dei cavi e consente di ridurre la distanza tra linee di interruttori adiacenti. I terminali elettrici, spesso implementati come prigionieri, forniscono connessioni a capocorda chiuse sicure e affidabili, in linea con gli standard ferroviari.

Conclusione

Gli interruttori automatici magneto-idraulici offrono soluzioni precise, affidabili ed economiche per la maggior parte delle sfide di progettazione. Questi interruttori sono considerati stabili in temperatura e dispongono di un meccanismo di rilevamento della sovracorrente che reagisce solo alle variazioni di corrente nel circuito protetto. Sono disponibili con diverse opzioni di configurazione, in molti casi con funzionalità avanzate e design all'avanguardia per adattarsi ai requisiti delle applicazioni più richieste. Nelle vesti di distributore globale, Farnell offre un'ampia gamma di interruttori automatici, in grado di soddisfare svariati requisiti e garantire prestazioni elevate in numerosi settori.

Applications

Internet of Things

Internet of Things

Artificial Intelligence

Intelligenza artificiale

Industrial Automation & Control

Automazione e controllo industriale

Healthcare

Healthcare

Maintenance & Safety

Manutenzione e sicurezza

EV Charging

EV Charging

Ulteriori risorse

Calcolatori e grafici di conversion
Guide alla scelta e Cataloghi
Moduli di formazione essenziali
I punti tecnici
Risorse per la progettazione
Glossario ingegneristico
Supporto tecnico
Parts Finder Tools
Trade Account