Il pezzo importante del puzzle Wi-Fi 6 è il Target Wake Time (TWT). Con il TWT, i clienti possono negoziare quando e dove svegliarsi per inviare o ricevere dati. Il TWT aumenta il tempo di inattività del dispositivo e migliora notevolmente la durata della batteria. Il Target Wake Time (TWT) è molto utile sia per i dispositivi mobili sia per quelli IoT. I clienti Wi-Fi 6 IoT possono dormire per ore/giorni in qualsiasi momento per risparmiare la batteria. Far riferimento al Documento informativo Soluzioni per la connessione Wi-Fi per l’IoT per conocere il TWT.
Cosa possono fare i punti di accesso Wi-Fi 6 per le aziende?
Esistono molti dispositivi wireless che supportano i protocolli Wi-Fi 6, come smartphone, laptop e altri dispositivi. È possibile utilizzare i protocolli Wi-Fi 6 solo quando si collegano a un punto di accesso Wi-Fi 6. Vediamo cosa si ottiene implementando gli hotspot Wi-Fi 6 nella propria organizzazione.
Migliorare l’esperienza delle risorse wireless
Molti fattori influenzano la velocità e la qualità della connessione di rete, ma i punti di accesso wireless svolgono un ruolo importante. Se i punti di accesso vengono utilizzati da anni con più utenti in un ambiente aziendale, il vecchio punto di accesso rallenterà la connessione.
Con il Wi-Fi 6, i punti di accesso utilizzano entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. In teoria, si può raggiungere una velocità massima di 9,6 Gbit/s. Nota: Il Wi-Fi 6 non accelera la velocità di un solo dispositivo, ma accelera la connessione quando sono collegati più dispositivi. È quindi opportuno modificare la velocità distribuendo punti di accesso Wi-Fi 6 in grandi aree di uffici ad alto traffico. MU-MIMO e OFDMA sono le due tecnologie principali che accelerano il Wi-Fi 6. Con il Wi-Fi 6, MU-MIMO consente a un punto di accesso di connettersi a un massimo di otto dispositivi Wi-Fi. La tecnologia OFDMA consente di collegare i dati a più dispositivi contemporaneamente con un’unica trasmissione. Per sapere di più sulle tecnologie chiave nel Wi-Fi 6 far riferimento al Documento informativo Soluzioni di connettività wireless per l’IoT.
Capacità e copertura aggiuntive
Nel Wi-Fi 6, 4 flussi spaziali si espandono a 8 flussi spaziali che rappresentano i punti di accesso Wi-Fi 6 MU-MIMO che consentono a più dispositivi Wi-Fi di ricevere flussi di dati simultaneamente. La prossima generazione di punti di accesso Wi-Fi 6 sarà offerta in varie configurazioni 8x8 MU-MIMO, tre bande 4x4 MU-MIMO, due bande 4x4 MU-MIMO e due bande 2x2 MU-MIMO. La scelta delle specifiche può dipendere dalle dimensioni e dal numero di dispositivi presenti nell’ambiente aziendale. Sebbene l'AP 8x8 MU-MIMO offra teoricamente un velocità di trasmissione più elevata, l’8x8 a 5GHz non è sempre migliore perché è costoso e richiede molta energia. L'AP Wi-Fi 6 con doppia radio 4x4:4 a 5GHz ha più capacità dell'AP Wi-Fi 6 con radio fissa 8x8:8 a 5GHz. I punti di accesso su reti Wi-Fi 6 sovrapposte possono essere distribuiti in molti ambienti di rete aziendali per aumentare la capacità e la copertura. Ad esempio, oggi nel settore dell’istruzione si assiste a una crescita esponenziale della riproduzione video, dei corsi online e di altre nuove forme di istruzione. L’implementazione di AP Wi-Fi 6 nelle scuole e nelle organizzazioni può fornire una larghezza di banda e prestazioni più elevate rispetto alle vecchie tecnologie Wi-Fi 5.
Sicurezza
La sicurezza è una delle principali preoccupazioni nella progettazione delle reti aziendali. Con l’evoluzione della rete, aumentano anche i rischi per la sicurezza. Fortunatamente, i punti di accesso Wi-Fi 6 migliorano la sicurezza grazie all’implementazione del nuovo standard di sicurezza Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), che consente una crittografia e un’autenticazione migliori e offre più valore rispetto a WPA2. Oltre ai grandi progressi del WPA3, i controller wireless Wi-Fi 6 possono essere impostati come autenticazione che supporta l’autenticazione basata sul Web, 802.1x, l’indirizzo MAC o l’autenticazione locale per l’autenticazione dei clienti. La soluzione per le reti aziendali wireless combina il punto di accesso Wi-Fi 6, il controller WLAN e il gateway per una sicurezza ottimale.
Scalabilità Wi-Fi migliorata
I punti di accesso Wi-Fi 6, invece, sono dotati di processori, memoria e software di ultima generazione per proteggere la vostra rete in futuro e prepararvi a installare altri dispositivi client in futuro. Il punto di accesso Wi-Fi 6 teoricamente è in grado di gestire 1536 utenti finali contemporaneamente ed è altamente scalabile per reti di campus di piccole o medie dimensioni. Per rispondere meglio alla tendenza IoT, alcuni fornitori offrono punti di accesso Wi-Fi 6 che supportano le radio Bluetooth e Zigbee. D'altra parte, anche con i dispositivi client più vecchi, gli access point Wi-Fi 6 supportano tutti i dispositivi Wi-Fi disponibili. I punti di accesso Wi-Fi 6 consentono la compatibilità con i dispositivi Wi-Fi 5 o basati su standard Wi-Fi precedenti.
Farnell fornisce il Kit di avvio Wireless, il modo più semplice e veloce per iniziare a valutare e sviluppare le proprie applicazioni Wi-Fi IoT. Il kit di avvio wireless viene fornito con la scheda radio del modulo Wi-Fi con supporto per schede SD e USB, una scheda principale con supporto per batterie 2 x AA e connessione USB, display e connessioni a tutte le interfacce periferiche dei moduli, nonché una scheda di estensione con periferiche aggiuntive come un accelerometro.