Wireless
Software Defined Radio
Le tecnologie di comunicazione radio sono ampiamente diffuse in molti settori, tra cui commerciale, militare e meteorologico. I sistemi di comunicazione radio tradizionali vengono realizzati con hardware dedicato ad applicazioni specifiche, con requisiti diversi a livello di frequenze, larghezze di banda, modalità di modulazione e protocolli di codifica. Con l'evolvere della tecnologia della comunicazione, il metodo di implementazione basato su hardware presenta notevoli svantaggi in termini di costo, ciclo di produzione e compatibilità. Per evitarli, è stato introdotto un nuovo concetto: la tecnologia SDR (Software-Defined Radio).
La tecnologia SDR consente di ottenere la compatibilità tra una piattaforma hardware generica e diversi sistemi di comunicazione wireless mediante l'aggiornamento delle configurazioni software. Introduce la flessibilità nei sistemi radio e consente di aggiungere nuove funzioni e aggiornare i sistemi con facilità.
È possibile implementare sistemi SDR basati su campionamento RF o IF. Il primo metodo di campionamento consiste nella conversione diretta del segnale da RF a digitale in modo da ridurre quanto più possibile la sezione di circuiteria analogica. Tuttavia, questo metodo comporta un'alta difficoltà di implementazione, poiché il campionamento RF richiede convertitori A/D e DSP ad altissima velocità. Il secondo metodo di campionamento è attualmente il più diffuso. Prevede dapprima la conversione del segnale RF in un segnale IF, che viene quindi campionato per la digitalizzazione. Per quanto comporti una perdita in termini di flessibilità, questo metodo richiede prestazioni dei dispositivi sostanzialmente inferiori e facilita notevolmente l'implementazione.
L'hardware di un sistema SDR consiste essenzialmente in un'antenna, un front-end RF, convertitori analogico-digitale (ADC) e digitale-analogico (DAC) e un DSP. Per coprire una banda di frequenze più ampia, è possibile utilizzare un'antenna a banda larga o più antenne. Il front-end RF svolge una serie di operazioni, tra cui il filtraggio, la conversione Up e Down, l'amplificazione di potenza e l'amplificazione a basso rumore. L'ADC opera nella catena di ricezione del sistema ed esegue la conversione da analogico a digitale, mentre il DAC si trova nella catena di trasmissione ed esegue la conversione da digitale ad analogico. ADC e DAC devono entrambi disporre di una larghezza di banda operativa e di una velocità sufficienti a soddisfare la frequenza di campionamento Nyquist. Per alleggerire il carico di lavoro del DSP, è possibile utilizzare un dispositivo DDC (Digital Down Converter) per convertire l'uscita dell'ADC in banda base e ridurre così la velocità di trasferimento dati. Allo stesso scopo è possibile utilizzare un dispositivo analogo, il DUC (Digital Up Converter), anche nella catena di trasmissione. Un'altra opzione per questa funzionalità consiste nell'uso di un FPGA in sostituzione di DDC e DUC. Il DSP opera sul segnale in banda base, con modulazione/demodulazione, anti interferenza e FEC (Forward Error Correction).
Inoltre, nei moderni sistemi di comunicazione generalmente viene adottata una modulazione di inviluppo non costante, che richiede spesso un funzionamento degli amplificatori di potenza in regione lineare, quindi con un'efficienza ridotta. Il funzionamento degli amplificatori nelle regioni non lineari può ottenere un'efficienza maggiore, ma è necessario aggiungere un chip o FPGA dedicato a monte dell'amplificatore di potenza per implementare CFR (Crest Factor Reduction) e DPD (Digital Pre-Distortion) sui segnali.
Passare il cursore sui blocchi del diagramma per osservare i prodotti consigliati per questa soluzione:
Esecuzione della conversione Up e Down digitale per ridurre la velocità di trasferimento dati per il DSP                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Elaborazione                                                
dei segnali in banda base                                                
Fare clic per l'elenco
 completo delle parti
Amplificazione dei segnali in ingresso/uscita                                                
trattati per conversione o trasmissione                                                                                                
Broadcom
Analog Devices
Analog Device
Fare clic per l'elenco completo delle parti
A monte dell'amplificatore di potenza, per amplificare i segnali RF più piccoli                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Convertitore digitale-analogico a banda larga e alta velocità per la conversione del segnale IF digitale in segnale IF analogico                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Convertitore analogico-digitale a banda larga e alta velocità per la conversione del segnale IF analogico in segnale IF digitale                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Conversione Up da IF a RF (nel percorso di trasmissione) e conversione Down da RF a IF (nel percorso di ricezione)                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Conversione Up da IF a RF (nel percorso di trasmissione) e conversione Down da RF a IF (nel percorso di ricezione)                                                
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Oscillatore per la conversione Up/Down
Abracon
Crystek
Texas Instruments
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Filtraggio dei segnali IF/RF desiderati
Murata
Murata
Analog Devices
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Filtraggio dei segnali IF/RF desiderati
Murata
Murata
Analog Devices
Fare clic per l'elenco completo delle parti
| Immagine | Descrizione | |
|---|---|---|
| AD8339-EVALZ                                             Analog Devices La scheda AD8339 illustra le capacità del demodulatore con sfasatore programmabile. La scheda AD8339 è un componente chiave per un sistema sfasatore che allinea le informazioni sfalsate nel tempo contenute nei segnali RF. La scheda AD8339 può essere configurata mediante il software in dotazione o un generatore di sequenze esterno tramite il connettore a 20 pin con cavo piatto.  | ||
| CFTL-CN0134-EVALZ                                             Analog Devices Questo circuito è un'implementazione della sezione analogica di un trasmettitore a banda larga, con banda base analogica in ingresso e radiofrequenza in uscita. È progettato per la valutazione di CN0134, sfruttando ADF4350, un circuito PLL N-frazionario completamente integrato che agisce come oscillatore locale per la conversione Up di segnali I/Q analogici in RF.  | ||
| EVAL-AD5504EBZ                                             Analog Devices Una scheda di valutazione per AD5504 che consente all'utente la valutazione di tutte le funzioni e prestazioni del dispositivo prima di progettarne l'integrazione in un sistema. La scheda di valutazione può essere utilizzata autonomamente, con l'invio dei comandi da un DSP o microcontroller esterno, oppure collegata a un PC mediante il cavo USB in dotazione con il kit. Viene fornito un software che consente di programmare con facilità i vari registri del convertitore AD5504.  | ||
| AD9284-250EBZ                                             Analog Devices Una scheda dotata di funzionalità complete che supporta varie modalità di funzionamento per il convertitore analogico-digitale AD9284 con software applicativo  | ||
| KSZ8873MLL-EVAL                                             MICREL SEMICONDUCTOR Il kit consente lo sviluppo con KSZ8873MLL, uno switch a 3 porte integrato su un chip, progettato per la realizzazione di sistemi switch a 10/100 Mbps, con gestione energetica avanzata e modalità di rilevamento energia che spegne il ricetrasmettitore quando una porta è inattiva.  | 
| ALTERA | FPGA | Schema dei tool per la progettazione di IF digitale per sistemi wireless | AN442 | Cyclone III | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Progetto di modem IF digitale con DSP Builder Advanced Blockset | AN544 | Fare clic qui | |
| ALTERA | FPGA | Riduzione dei tempi di progettazione di sistemi DUC e DDC per WiMAX | AN421 | Fare clic qui | |
| ALTERA | FPGA | Riduzione del fattore di cresta | AN396 | Fare clic qui | |
| ALTERA | FPGA | Riduzione del fattore di cresta per sistemi OFDMA | AN475 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | DAC/ADC | Fattibilità del CDMA2000 multiportante | AN808 | AD9779A | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | DAC/ADC | Fattibilità del TD-SCDMA multiportante | AN0974 | AD9779A | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Test e valutazione dei convertitori digitale-analogico ad alta velocità | AN928 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Test e valutazione dei convertitori analogico-digitale ad alta velocità | AN835 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Caratteristiche poco note del rumore di fase | AN741 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Progetto di un ricevitore WiMax di campionamento IF con doppia conversione Down | AN851 | AD9246 | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | DDC | Progetto di un ricevitore WiMax di campionamento IF con doppia conversione Down | AN851 | AD6636 | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | DUC | Vantaggi dell'utilizzo di un QDUC (Quadrature Digital Upconverter) nei sistemi di trasmissione a microonde point-to-point | AN-0996 | AD9857 | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | DDC | Principi base della progettazione di ricevitori radio digitali | Fare clic qui | ||
| BROADCOM | LNA | Progetto di LNA con amplificatore a basso rumore e coppia selezionata MGA-16516 | AN5441 | MGA-16516 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | LNA | Progetto di LNA con amplificatore a basso rumore e coppia selezionata MGA-17516 | AN5442 | MGA-17516 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | LNA | L'amplificatore a basso rumore MGA-633P8 GaAs MMIC consente all'amplificatore BTS a 900 MHz di ottenere il miglior valore di rumore e linearità nel settore | AN5457 | MGA-633P8 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | LNA | L'amplificatore a basso rumore MGA-635P8 GaAs ePHEMT MMIC a 2,5 GHz presenta prestazioni di rumore e linearità d'eccezione | AN5479 | MGA-635P8 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | LNA | Uso del circuito integrato monolitico a microonde (MMIC) MGA-87563 GaAs in applicazioni LNA nella gamma di frequenze da 800 a 2500 MHz | AN1116 | MGA-87563 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Amplificatore RF | Amplificatore di potenza per dati wireless ad alta linearità per applicazioni da 2,3 a 2,5 GHz | AN5468 | MGA-43228 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Amplificatore RF | Amplificatore di potenza per dati wireless ad alta linearità per applicazioni da 2,5 a 2,7 GHz | AN5469 | MGA-43328 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Amplificatore RF | Amplificatore Darlington AVT-50663 / 52663 per applicazioni a banda larga (da CC a 6 GHz) | AN5473 | AVT-50663/52663 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Amplificatore RF | Amplificatore Darlington AVT-51663 / 53663 per applicazioni a banda larga (da CC a 6 GHz) | AN5474 | AVT-51663/53663 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Mixer | AMMP-6530 nelle applicazioni di conversione Up da 6 GHz a 28 GHz | AN5276 | AMMP-6530 | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Mixer | AMMP-XXXX, processo di assemblaggio in produzione | AN5386 | AMMP-XXXX | Fare clic qui | 
| BROADCOM | Mixer | IAM-93516 per convertitore Down a 1,9 GHz per applicazioni di infrastruttura per cellulari con amplificatore IF integrato | AN5112 | IAM-93516 | Fare clic qui | 
| FREESCALESEMICONDUCTOR | Amplificatore RF | Amplificatore generico e polarizzazione MMIC | AN3100 | Fare clic qui | |
| FREESCALESEMICONDUCTOR | Amplificatore RF | Metodologia di misurazione termica degli amplificatori di potenza RF | AN1955 | Fare clic qui | |
| INTERSIL | DDC | QPDC HSP50216 per applicazioni CDMA (IS-95 e CDMA2000) | AN9928 | HSP50216 | Fare clic qui | 
| INTERSIL | DDC | QPDC HSP50216 e ISL5216 in applicazioni a banda larga - UMTS | AN9927 | HSP50216 | Fare clic qui | 
| LATTICE SEMICONDUCTOR | FPGA | Convertitore Up/Down digitale multicanale per sistemi WiMAX | RD1052 | LatticeECP2M-35 | Fare clic qui | 
| LATTICE SEMICONDUCTOR | FPGA | Trasmissione radio digitale | ATL-DIGTRX-01 | Fare clic qui | |
| LINEAR TECHNOLOGY | Mixer | Analisi del rumore della catena di segnale per ricevitori da RF a digitale | DN439 | Fare clic qui | |
| LINEAR TECHNOLOGY | Mixer | Trasmissione TDD (Time Division Duplex) rapida con un mixer di conversione Up e uno switch lato alto | DN480 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Tool di sviluppo SDR (Software-Defined Radio) con fattore di forma ridotto | SPRT406A | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | DAC/ADC | Una selezione intelligente di ADC/DAC consente migliori progetti SDR (Software-Defined Radio) | SLAA407 | Fare clic qui | |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo nota applicativa | Codice nota applicativa | Codice prodotto | URL | 
|---|
| ALTERA | FPGA | Partizionamento di sistemi DSP-FPGA per stazioni base wireless MIMO-OFDMA | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Implementazione delle funzioni di linearizzatore di frequenza intermedia (IF) digitale e pre-distorsione digitale con logica programmabile | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Riduzione del fattore di cresta per sistemi wireless OFDM | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Progettazione per applicazioni di produzione SDR a uso militare | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Architettura e selezione dei componenti per applicazioni SDR | Fare clic qui | 
| LATTICE SEMICONDUCTOR | FPGA | FPGA LatticeECP/EC: processore con array sistolico per SDR (Software Defined Radio) | Fare clic qui | 
| LATTICE SEMICONDUCTOR | FPGA | Gli FPGA nelle reti wireless di prossima generazione | Fare clic qui | 
| LATTICE SEMICONDUCTOR | FPGA | Gli FPGA come soluzione digitale flessibile e conveniente per stazioni base wireless | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Principi di acquisizione dati e conversione | Fare clic qui | 
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo white paper | URL | 
|---|
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Uso della scheda di valutazione AD9708/AD9760/AD9762/AD9764-EB | AD9764-EB | AD9764 | Fare clic qui | 
| ANALOG DEVICES | DUC | QDUC (Quadrature Digital Upconverter) 1 GSPS con scheda di valutazione convertitore digitale-analogico a 14 bit | AD9957 | Fare clic qui | |
| INTERSIL | Convertitore digitale-analogico | Manuale per l'utente di HI5x60EVAL1 | HI5x60EVAL1 | HI5960 | Fare clic qui | 
| INTERSIL | Convertitore digitale-analogico | Manuale per l'utente della scheda di valutazione HI5760EVAL1 | HI5760EVAL1 | HI5760 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Modulo di valutazione SFF SDR | Fare clic qui | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente del modulo di valutazione DAC5675A | DAC5675A | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente del kit dimostrativo TSW4200 | TSW4200 | DAC3283 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente dell'EVM DAC3283 | DAC328x EVM | DAC3283 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente dell'EVM DAC5668/88/89 | DAC5688 EVM | DAC5688 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente di TSW4100EVM | TSW4100 | DAC5688 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Guida per l'utente di ADS61x9/55xxEVM | ADS5545 EVM | ADS5545 | Fare clic qui | 
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Guida per l'utente dell'EVM ADS64XX | ADS6425 EVM | ADS6425 | Fare clic qui | 
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo kit di valutazione | Codice prodotto EVK | Codice prodotto | URL | 
|---|
| ALTERA | FPGA | Riduzione dei tempi per la progettazione di sistemi wireless OFDMA-MIMO | Fare clic qui | |
| ALTERA | FPGA | Panoramica degli FPGA Cyclone III parte 1 | Cyclone III | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Panoramica degli FPGA Cyclone III parte 2 | Cyclone III | Fare clic qui | 
| ALTERA | FPGA | Panoramica degli FPGA Stratix | Stratix | Fare clic qui | 
| LINEAR TECHNOLOGY | Mixer | Studio sul mixer ad alta linearità per conversione Up da 0,4 GHz a 2,7 GHz | LT5578 | Fare clic qui | 
| NATIONAL SEMICONDUCTOR | Convertitore analogico-digitale | Panoramica del sottosistema di riferimento 130 MSPS ADC16V130 a 16 bit | ADC16V130 | Fare clic qui | 
| NATIONAL SEMICONDUCTOR | Convertitore analogico-digitale | Soluzioni per l'infrastruttura di comunicazione nazionale per ottimizzare l'efficienza di sistema | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Miglioramento dell'efficienza energetica dei convertitori analogico-digitale ad alta velocità | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Podcast ADS6425 | ADS6425 | Fare clic qui | 
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo formazione | Codice prodotto | URL | 
|---|