SETTORE MEDICALE
ECG portatile - Elettrocardiogramma
L'elettrocardiogramma (ECG o EKG) è la registrazione dell'attività elettrica del cuore durante un determinato periodo di tempo. La misurazione richiesta per produrre un elettrocardiogramma include il rilevamento di diversi valori di potenziale elettrico dagli elettrodi applicati sulla pelle del paziente. Il potenziale elettrico tra una coppia di elettrodi passa attraverso un amplificatore per strumentazione ad elevata precisione e viene letto da un convertitore A/D. Gli ECG comuni possono essere utilizzati solo per la registrazione a breve termine del segnale elettrocardiografico dei pazienti in quanto troppo grandi per essere trasportati. Gli ECG portatili, ad esempio i DCG (Dynamic Electrocardiograph, elettrocardiografo dinamico) e i monitor Holter, sono facilmente trasportabili dai pazienti e consentono registrazioni continue fino a un massimo di 100.000 cicli cardiaci ogni 24 ore. Il peso ridotto al minimo e la durata prolungata della batteria sono fattori fondamentali in un ECG portatile.
Un ECG portatile principalmente è costituito da elettrodi, AFE (Analog Front End, front-end analogico), MCU/DSP, modulo ZigBee, SD Card, cicalino, batteria e display. Gli elettrodi rilevano il segnale elettrocardiografico proveniente dal corpo umano e lo inviano all'AFE per l'amplificazione, il filtraggio passa-banda (alto e basso) e la conversione A/D. L'AFE può essere classificato in accoppiamento CA e CC a seconda dell'implementazione eseguita. Attualmente, nei progetti AFE degli ECG prevale l'accoppiamento CC per le caratteristiche di basso rumore picco-picco entro la larghezza di banda diagnostica e di basso consumo energetico con un'elevata precisione. L'uscita digitale dell'AFE viene elaborata da un'apposita unità che mostra su schermo un elettrocardiogramma in tempo reale e lo salva in una SD Card. Allo stesso tempo, l'unità di elaborazione implementa un algoritmo di trasformazione onde piccole del differenziale quadratico per identificare le onde QSR elettrocardiografiche anomale. Se si rilevano anomalie, viene emesso un allarme acustico tramite il cicalino. Inoltre, i dati ECG possono essere trasmessi a un centro di monitoraggio remoto tramite rete wireless ZigBee.
Si prevede che i futuri ECG portatili siano dotati di funzioni aggiuntive quali la diagnosi automatica e la comunicazione remota in wireless. La diagnosi automatica consente l'individuazione delle condizioni generali dei pazienti in base a un algoritmo software e al segnale elettrocardiografico rilevato. In presenza di eventuali problemi, ad esempio, nel caso in cui venga rilevato un attacco cardiaco, l'ECG portatile dotato di modulo di comunicazione remota in wireless invia immediatamente un allarme alla famiglia o al medico del paziente interessato.
Passare il cursore sui blocchi del diagramma per osservare i prodotti consigliati per questa soluzione:
Front-end analogico ECG con funzioni integrate di rilevazione elettrodi staccati, ritmo cardiaco e monitoraggio della respirazione.
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Amplificatore per strumentazione
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Amplificatore operazionale
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Amplificatore operazionale
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Convertitore analogico-digitale
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Controller per touchscreen
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Isolatore digitale
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Connettore USB
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Sensore di temperatura
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Tensione di riferimento
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Multiplexer analogico
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Gestione energetica
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Cicalino piezoelettrico
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Modulo ZigBee
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Display LCD con touchscreen
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Driver display LCD
Fare clic per l'elenco completo delle parti
Presa SD Card
Fare clic per l'elenco completo delle parti
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo nota applicativa | Codice nota applicativa | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Controller per touchscreen | Configurazione di AD7877 | AN-753 | AD7877 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Controller per touchscreen | Raccomandazioni sul layout e sulla messa a terra dei convertitori analogico-digitale touchscreen | AN-577 | AD7843ARQZ | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Controller per touchscreen | Sensori per controller AD7147 e AD7148 CapTouch® | AN-925 | AD7148 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Controller per touchscreen | Utilizzo del controller per touchscreen AD7877 e del processore Intel PXA250 in Windows CE.NET | AN-738 | AD7877 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Processori Blackfin ADSP-BF50x per la nuova generazione di dispositivi medicali portatili | ADSP-BF50x | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Amplificatore | Strategie di attenuazione delle sfide di progettazione degli ECG | MS-2160 | AD8220, AD8226 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Amplificatore | Analisi dei dispositivi CareFusion e analogici: ottimizzazione delle prestazioni e riduzione dei consumi in un amplificatore EEG | MS-2178 | AD8226 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Amplificatore | Amplificatori per strumentazione per la risoluzione di problemi di progettazione insoliti | AN-245 | AD621 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Amplificatore | Metodi di ottimizzazione delle prestazioni di un amplificatore differenziale | AN-589 | AD621 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | Amplificatore | Scelte di IC a basso consumo e bassa tensione per sistemi ECG | Fare clic qui | ||
| ANALOG DEVICES | DSP | Interfaccia tra SD Card e processori Blackfin | EE-335 | Processori Blackfin | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | MCU | Interfaccia tra LCD a caratteri HD44780 e ADuC702x | AN-908 | ADuC702x | Fare clic qui |
| NXP | Processore | Soluzioni NXP per elettrocardiografi e cardiofrequenzimetri | AN4323 | MCF51MM | Fare clic qui |
| NXP | MCU | Nozioni fondamentali su cardiofrequenzimetri e elettrocardiografi | AN4059 | MC9S08JM60 | Fare clic qui |
| NXP | Collegamento di elettrodi esterni a basso costo a MED-EKG | AN4223 | MED-EKG | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Implementazione di cardiofrequenzimetri ECG su LaunchPad tramite MSP430G2452 (Rev. A) | slaa486a | MSP430G2452 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Implementazione di ECG in kit di sviluppo per applicazioni medicali DSP TMS320C5515 | sprab36b | TMS320C5515 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Front-end analogico per sistemi ECG con ADC Delta-Sigma (Rev. A) | sbaa160a | ADS1258 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Cardiofrequenzimetro e monitor ECG con MSP430FG439 (Rev. A) | slaa280a | MSP430FG439 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Miglioramento della reiezione di modo comune tramite amplificatore con circuito di pilotaggio gamba destra | sbaa188 | Famiglia di prodotti ADS129x | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Analisi del rumore termico nelle applicazioni ECG | sbaa185 | Famiglia di prodotti ADS129x | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Misurazione del ritmo respiratorio tramite pneumografia a impedenza | sbaa181 | Famiglia di prodotti ADS129x | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Controller per touchscreen | Come utilizzare il TSC a 4 fili di TI per controllare un touchscreen resistivo a 8 fili | Fare clic qui | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | Controller per touchscreen | Schemi di funzionamento dei controller per touchscreen | Fare clic qui | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | Controller per touchscreen | Informazioni utili per i progettisti sulla deriva dei convertitori di dati | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo white paper | URL |
|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | AMP | Sensori a elettrodi per biopotenziali nei sistemi ECG/EEG/EMG | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Processori Blackfin ADSP-BF50x per la nuova generazione di dispositivi medicali portatili | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | La rivoluzione dell'USB a basso consumo | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Microcontroller FRAM a basso consumo e relative applicazioni | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo kit di valutazione | Codice prodotto EVK | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| NXP | MCU | Guida rapida di TWR-MCF5225X | TWR-MCF5225X-KIT | MCF5225 | Fare clic qui |
| NXP | MCU | Manuale dell'utente TWR-MCF51MM | TWR-MCF51MM-KIT | MCF51 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Guida per l'utente di ADS1298ECGFE-PDK | ADS1298ECGFE-PDK | ADS1298 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Guida per l'utente di ADS1198ECG-FE | ADS1198ECGFE-PDK | ADS1198 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | MCU | Scheda di valutazione, Rev. 0 | EVAL-ADUC7026QSPZ | ADUC7026 | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | MCU | Descrizione degli schemi e della scheda | EVAL-ADUC7026QSZ | ADUC7026 | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo formazione | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | MCU | Utilizzo di microcontroller analogici di precisione integrati per la semplificazione della progettazione del sistema di acquisizione dati | ADuC702x | Fare clic qui |
| NXP | MCU | Modalità di creazione di un cardiofrequenzimetro e di un ECG a un elettrodo | Fare clic qui | |
| NXP | MCU | Dispositivi di assistenza sanitaria per anziani con tecnologia NXP | Fare clic qui | |
| NXP | Comunicazione dei dispositivi medicali: USB e Zigbee® | Fare clic qui | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Introduzione ad ADS1298ECGFE-PDK | ADS1298 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | AFE | Front-end analogico completo per ECG/EEG | ADS1298 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | Dispositivo medicale portatile - più piccolo, più smart, MSP430 | MSP430 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU | MSP430 nelle applicazioni di contatori | MSP430 | Fare clic qui |