UN AIUTO PER LE API,
LE PERSONE E IL
PIANETA
Per saperne di più sul nostro progetto
Save the Bees e su come puoi sostenerlo
Save the Bees
Le api sono incredibilmente importanti per sostenere il nostro ambiente e noi ci impegniamo a sostenere le organizzazioni che lavorano per preservarle. Collaboriamo con organizzazioni che non solo sostengono la causa della conservazione delle api, ma si impegnano anche attivamente in iniziative di benessere della comunità e utilizzano la tecnologia per contribuire a un domani migliore.
Missione e visioneTecnologiaLe nostre azioni
Scopri come sosteniamo le api, le persone e il pianeta.

Tecnologia
Sfruttando la nostra profonda esperienza in prodotti e tecnologie all'avanguardia, collaboriamo con organizzazioni impegnate a far progredire la tecnologia nel settore dell'apicoltura. Il nostro obiettivo è facilitare l'integrazione di soluzioni innovative che migliorino le pratiche di apicoltura, promuovendo l'efficienza, la sostenibilità e il benessere generale delle popolazioni di api.
Scopri di piùPersone
Il nostro obiettivo è collaborare con organizzazioni di tutto il mondo, indipendentemente dalle loro dimensioni, per sostenere progetti STEM e comunità che lavorano per la conservazione delle popolazioni di api.
Scopri di più

AMBIENTE
Le api svolgono un ruolo fondamentale nel nostro ecosistema, ma attualmente si trovano ad affrontare sfide significative. Per combattere il declino della popolazione delle api, ci impegniamo a proteggere un impollinatore per ogni ordine effettuato. Il tuo acquisto diventa più di una semplice transazione: è un contributo alla sostenibilità ambientale globale.
Scopri di piùMissione
Aiutare le api, le persone e il pianeta gestendo un progetto ESG globale e completo.
Visione
Promuovere il benessere delle api e delle comunità collaborando con organizzazioni dedicate alla tecnologia, alle STEM e al sostegno della comunità. La nostra visione è quella di implementare programmi e facilitare l'adozione globale di 3 milioni di api, contribuendo a un futuro sostenibile e armonioso.
Tecnologia
In qualità di distributore globale di tecnologia, riconosciamo l'impatto delle soluzioni intelligenti. Ci impegniamo a sostenere iniziative che migliorino il benessere delle api e facilitino il progresso dell’apicoltura.
Come ci impegniamo nelle STEM?
Borsa di studio Bee Heroes con Planet Bee
Nell'ambito della nostra borsa di studio Bee Heroes in collaborazione con Planet Bee, l’attenzione si estende alle organizzazioni che sostengono progetti legati alle STEM. Si va dalle scuole elementari che offrono corsi supplementari di apicoltura, alle organizzazioni non profit che investono nell'educazione sulle api autoctone, alle università che sviluppano arnie intelligenti con regolazione della temperatura. Grazie a iniziative come queste, ci proponiamo di contribuire a un futuro più roseo per la popolazione delle api.
Tecnologia nell’apicoltura
Prodotti utilizzati in apicoltura
La tecnologia svolge un ruolo cruciale nell'apicoltura moderna, soprattutto nel monitoraggio e nella localizzazione degli alveari. Fornisce inoltre una protezione essenziale contro gli insetti ostili. Offriamo una gamma di prodotti che possono aiutare gli apicoltori a creare un alveare intelligente.

Starter Kit Grove per Raspberry Pi
Scopri di più
Sensore di temperatura a infrarossi
Scopri di più
Sensore di umidità e temperatura DHT11
Scopri di piùIn che modo la tecnologia supporta l'apicoltura?
Esplora i diversi modi per creare alveari intelligenti e sbloccare il loro potenziale. Rivoluzionando le pratiche di apicoltura, l'adozione della tecnologia garantisce un monitoraggio efficace degli alveari e la protezione delle colonie.
Scopri di piùProgettato per le api - sfida per i membri di element14 Community
Nel 2022, il team di element14 Community ha lanciato una sfida di progettazione che incoraggiava gli ingegneri a proporre idee per progetti in grado di aiutare a preservare le popolazioni di api. La sfida ha dato vita a una serie di idee innovative, dai sensori per gli alveari ai programmi in grado di identificare diverse specie di api e altri insetti. Per saperne di più sui progetti vincitori, visita la nostra pagina sul sito web di element14 Community.
Scopri di piùPersone
Il nostro progetto evidenzia il ruolo cruciale delle api nella nostra vita. Coinvolgiamo le persone e sosteniamo la comunità mondiale per sensibilizzare sull'importanza delle api, sia a livello locale che globale.
Didattica
Continuiamo a promuovere la consapevolezza sugli impollinatori attraverso la comunicazione interna e varie attività, come il nostro Bee Quiz interno.

Sostegno alle donne tribali in India
Sosteniamo il World Bee Project in India. Le donne tribali stanno trasformando la loro vita attraverso l'apicoltura, creando un ambiente sostenibile per gli impollinatori vitali. Con questo progetto, sosteniamo il loro percorso verso l'indipendenza finanziaria e un futuro più roseo.

Impegno interno
L'umile ape, come noi, è laboriosa, collaborativa e con la missione di migliorare il mondo.
Borsa di studio Bee Hero
Planet Bee e il nostro programma Bee Hero sono stati lanciati negli Stati Uniti. Tra i beneficiari ci sono organizzazioni che si occupano di migliorare l'ambiente, di costruire comunità o di STEM/tecnologia.


Bee Day
Coinvolgiamo i nostri dipendenti organizzando eventi interni come il "Bee Day" presso i nostri uffici in tutto il mondo.
Supporto alla comunità
Ci sforziamo di potenziare le persone semplificando le loro attività quotidiane e incidendo positivamente sul benessere delle comunità.
Supportiamo
Il nostro Bee project collabora con tre organizzazioni a livello globale, ognuna delle quali si concentra su aspetti diversi dell'apicoltura. Scopri di più qui:

Il World Bee Project organizza corsi informativi e di formazione sull'apicoltura per le donne delle tribù rurali dell'India, consentendo loro di creare un sostentamento sostenibile come apicoltrici attraverso la vendita del miele e dei prodotti delle api. Le donne contribuiscono inoltre a ripristinare la biodiversità piantando specie vegetali in via di estinzione e imparano a proteggere e aumentare le popolazioni delle specie autoctone di api da miele.
Planet Bee si impegna a creare una generazione dalla mentalità ecologica, insegnando l'importanza delle api come via d'accesso alle STEM attraverso il potere della scienza e della gestione. Sosteniamo il progetto Beekeeper's in Need dedicato agli apicoltori, con una sovvenzione per avviare uno o più alveari.