Ti sarà capitato di osservare interruttori a pulsante, sia sotto forma di interruttore del campanello che di interruttore del clacson dell'auto. Sai come funzionano, quali sono i diversi tipi disponibili e quale pulsante scegliere per la tua applicazione come appassionato o tecnico? Consulta la nostra guida per una conoscenza approfondita degli interruttori a pulsante e per trovare le risposte a tutte le domande riguardanti la relativa scelta.

Cos'è un interruttore a pulsante?

Un interruttore a pulsante è un dispositivo elettromeccanico utilizzato per controllare varie funzioni di una macchina e di un'attrezzatura. Quando viene premuto dall'operatore, questo dispositivo ad azionamento manuale può attivare (accendere) o interrompere (spegnere) un circuito elettrico. È possibile trovare un pulsante negli ascensori, in ufficio e nell'interruttore del clacson dell'auto. Sono generalmente realizzati in plastica o metallo e sono disponibili in varie forme, dimensioni e configurazioni, a seconda delle esigenze del cliente.

Interruttore a pulsante
Figura 1: interruttore a pulsante (immagine gentilmente concessa da: OMRON)

Quali sono i componenti principali di un pulsante di commutazione?

I componenti di un pulsante sono i seguenti:

  • Pistone: è realizzato in metallo o plastica e consente il movimento dell'interruttore, bloccando la molla per aprire o chiudere il contatto.
  • Molla mobile: aiuta lo stantuffo a tornare nella posizione originale quando viene premuto il pulsante.
  • Terminali: i punti di collegamento per il fissaggio di fili tramite saldatura, crimpatura o vite.
  • Contatti: questi componenti conduttivi all'interno del pulsante creano o interrompono il collegamento elettrico quando il pulsante viene premuto o rilasciato.
  • Alloggiamento: racchiude e protegge tutti i componenti interni dei pulsanti fornendo al contempo un supporto strutturale.
Diagramma a blocchi che mostra tutti i componenti di Raspberry Pi 5
Figura 2: componenti di un interruttore a pulsante

Qual è il principio di funzionamento di un interruttore a pulsante?

La Figura 3 illustra il meccanismo di funzionamento di un pulsante. Quando si preme il pulsante, uno stantuffo collegato ad esso si sposta e comprime un meccanismo a molla interno. Ciò fa sì che il contatto mobile tocchi i contatti fissi, completando un circuito elettrico. Quando si rilascia il pulsante, la molla torna nella posizione originale e scollega il circuito.

Raspberry Pi Compute Module 5
Figura 3: illustrazione del meccanismo di funzionamento di un interruttore a pulsante

Pulsante con posizione mantenuta e momentanea

  • Pulsante con posizione momentanea: il termine "momentanea" indica che l'azione dura solo per un momento. Questi pulsanti vengono azionati solo finché vengono premuti. Se si rimuove la pressione dal pulsante, questo viene disattivato. Un esempio molto popolare di questo tipo di pulsante è l'interruttore del campanello.
  • Raspberry Pi Compute Module 4
    Figura 4: funzionamento di un pulsante con posizione momentanea (immagine gentilmente concessa da: OMRON)

  • Pulsante con posizione mantenuta: quando si preme un pulsante con posizione mantenuta, questo viene azionato e rimane nello stesso stato. È dotato di un meccanismo di blocco che mantiene lo stato di attivazione, anche se si rimuove il dito dal pulsante. Per disattivare questo pulsante, è necessario premerlo nuovamente per rilasciare il blocco. Un esempio comune è il pulsante di accensione del computer.
  • Scheda I/O di Raspberry Pi Compute Module 5
    Figura 5: funzionamento di un pulsante con posizione mantenuta (immagine gentilmente concessa da: OMRON)

Pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso

  • Pulsante normalmente aperto (NO): in un pulsante normalmente aperto, i contatti sono aperti quando il pulsante non è premuto e l'interruttore mantiene la condizione di apertura (OFF). Quando si preme il pulsante, i contatti vengono chiusi e l'interruttore passa alla posizione di chiusura (ON).
  • Pulsante normalmente chiuso (NC): in un pulsante normalmente chiuso, i contatti sono chiusi quando il pulsante non è premuto, mantenendo la condizione di chiusura (ON). Quando si preme il pulsante, i contatti si aprono e l'interruttore passa alla posizione di apertura (OFF).
Raspberry Pi AI HAT+
Figura 6: funzionamento dei pulsanti NO e NC (immagine gentilmente concessa da: NKK Switches)

Cos'è un pulsante di arresto di emergenza?

Gli interruttori di arresto di emergenza, o pulsanti E-stop, sono interruttori elettromeccanici utilizzati per arrestare in sicurezza macchine o processi. Sono essenziali nelle macchine e negli impianti automatizzati per evitare lesioni personali e perdite di materiale. Sono simili all'interruttore di emergenza di una motocicletta. Sono disponibili diversi tipi di pulsanti E-stop. I più diffusi sono a forma di palmo o fungo, rossi e gialli, così da renderli facilmente identificabili dagli operatori.

Scheda I/O di Raspberry Pi Compute Module 5
Figura 7: interruttore E-stop (immagine gentilmente concessa da: Eaton)

Domande frequenti (FAQ) sui pulsanti

Qual è la funzione di un pulsante antimanomissione?

Un pulsante antimanomissione è progettato per garantire prestazioni affidabili e una solida protezione in ambienti difficili, ad esempio in presenza di polvere e umidità e in caso di tentativi deliberati di manomissione o atti di vandalismo. Questi interruttori sono comunemente utilizzati in applicazioni come rilevamento delle intrusioni, distributori automatici e bancomat, in cui durata e sicurezza sono fondamentali.

Cos'è un pulsante illuminato?

Un pulsante illuminato incorpora indicatori visivi (un LED o una lampada al neon) per fornire un feedback visivo o indicare lo stato dell'interruttore (ON o OFF). Prevede un'interfaccia ergonomica e visiva per un controllo preciso delle macchine. È facilmente distinguibile a distanza in condizioni di scarsa illuminazione. Un esempio comune di pulsante illuminato è rappresentato dai pulsanti presenti negli ascensori.

Quali sono le varie applicazioni degli interruttori a pulsante?

I pulsanti e gli interruttori sono ampiamente utilizzati in applicazioni domestiche e industriali. A casa, vengono impiegati per azionare il computer, il campanello, la lavatrice e persino per tirare lo sciacquone del bagno. Nelle applicazioni industriali, vengono usati per azionare utensili elettrici e macchinari e per il controllo dei processi. Gli interruttori a pulsante sono utilizzati anche nelle telecomunicazioni, nel settore automobilistico e in applicazioni mediche.

Sono disponibili anche interruttori a pulsante con grado di protezione IP?

Sì, i pulsanti con grado di protezione IP di 40, 54, 67 e 68 possono essere installati in molte applicazioni esterne per impieghi pesanti. Un pulsante con grado di protezione IP40 è protetto contro gli oggetti solidi ma non i liquidi. Un pulsante con grado di protezione IP54 è protetto da una quantità limitata di polvere e schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Analogamente, il pulsante con grado di protezione IP67 può resistere a tutti i tipi di polvere e in acqua per 30 minuti a una profondità di circa 3 piedi (circa 90 cm). Un pulsante con grado di protezione IP68 fornisce protezione contro vari tipi di polvere e continua a funzionare quando immerso in acqua a una profondità di 4 metri.

C'è un significato alla base delle forme dei pulsanti?

I pulsanti sono disponibili in diverse forme, non per motivi estetici, ma per alcuni fattori ergonomici e di durata. L'interruttore con attuatore a filo prevede la protezione dall'azionamento accidentale e, pertanto, viene utilizzato in situazioni in cui la pressione dell'interruttore può causare un evento potenzialmente pericoloso. I pulsanti a testa tonda hanno un design intuitivo. Sono ideali per le applicazioni in cui è essenziale una risposta rapida, come l'accensione e lo spegnimento di una macchina. Le teste rettangolari e quadrate dispongono di una superficie di pressione più ampia e confortevole. Vengono utilizzate nell'elettronica di consumo e nelle applicazioni di domotica.

Dove posso acquistare i pulsanti al prezzo migliore?

Farnell Electronics offre una gamma completa di interruttori a pulsante su misura per il settore automobilistico, dell'elettronica di consumo e le applicazioni industriali al miglior prezzo proposto da fornitori leader. La linea di prodotti include pulsanti con diversi gradi di protezione IP, forme e opzioni.

CondividiPostaPosta

Stay informed


Keep up to date on the latest information and exclusive offers!

Subscribe now

Data Protection & Privacy Policy

Thanks for subscribing

Well done! You are now part of an elite group who receive the latest info on products, technologies and applications straight to your inbox.

Categorie in primo piano

Schede RPi5 e 4

Interruttore a pulsante On-Off

Case Rasberry Pi 4/5

Interruttore a pulsante con posizione momentanea

Componenti pneumatici

Interruttore a pulsante On-On

Schede RPi5 e 4

Interruttore a pulsante rotondo

CM4 + scheda I/O per CM4

Interruttore a pulsante rettangolare

Componenti pneumatici

Interruttore a pulsante illuminato

Componenti pneumatici

Interruttore a pulsante con grado di protezione IP68