Soluzioni innovative per l'Internet of Things

Molte applicazioni IoT che presuppongono il monitoraggio delle condizioni fisiche spesso fanno affidamento su nodi alimentati a batteria nei propri sensori. Questo significa che per miliardi di dispositivi a batteria che confluiscono nell'Internet of Things, l'efficienza energetica è un criterio progettuale fondamentale. Dato che alcuni circuiti devono rimanere continuamente in funzione, assicurare un basso consumo energetico per una lunga durata della batteria è un aspetto chiave di una applicazione IoT. Tuttavia, è anche indispensabile bilanciare gli aspetti energetici con le prestazioni complessive.
I progettisti hanno bisogno di un portafoglio prodotti che va dai sensori al cloud, con un tipo di sensori, soluzioni di connettività, attuatori e capacità di alimentazione adatti alle esigenze del mercato IoT globale, pronto a un incremento di cinquecento milioni di miliardi nei prossimi anni.

Grazie all'ineguagliabile esperienza nella gestione dell'alimentazione, un ampio portafoglio di soluzioni per sensori, kit e piattaforme di sviluppo, Farnell e On Semiconductor ti consente di trovare la soluzione ottimale per le tue applicazioni IoT.

ON Semiconductor fornisce piattaforme di prototipazione rapida configurabili, end-to-end, per l'Internet of Things (IoT). Queste piattaforme consentono lo sviluppo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per edifici/abitazioni intelligenti, città intelligenti, IoT industriale (manutenzione predittiva, monitoraggio delle risorse, ecc.) e IoT personale (indossabili, monitor delle attività, ecc.). Offrendo un'ampia gamma di alternative, tra cui hardware configurabile, connettività cloud multipla, software di sviluppo facili da utilizzare ed esempi di applicazioni, queste piattaforme riducono il time to market e consentono una rapida distribuzione dei prodotti predisposti per l'IoT da SiC a SiP, chiavi hardware e molto altro.

Kit di Sviluppo IoT (IDK & B-IDK)

L'ubiquità di Internet ora consente di gestire tramite il cloud qualunque dispositivo, con un enorme impatto sull'offerta di servizi, l'efficienza, il costo, la scalabilità e l'affidabilità. Fondamentale in tal senso è la capacità di Alimentare, Rilevare, Connettere e Attivare in modo altamente efficiente in termini di costo e di consumi energetici. Grazie al consumo energetico ottimizzato e alla facile connettività con gli smartphone, il protocollo di preferenza per i dispositivi a corto raggio come indossabili, dispositivi per smart home e salute è quello Bluetooth® Low Energy.

Il Kit di Sviluppo IoT Bluetooth (B-IDK) è un kit IoT Bluetooth per la prototipazione rapida di IoT industriale, città/edifici intelligenti e applicazioni sanitarie. Il BDK-DCDC-GEVB è una scheda adattatore necessaria per alimentare schede figlie a più alto assorbimento oppure shield collegati a BDK-GEVK. Il BDK-DCDC-GEVB si collega alla baseboard BDK-GEVK per fornire potenza a shield a più alto assorbimento come quello doppio LED Ballast, i comandi per motori passo-passo e motori CC senza spazzole. Per saperne di più sulle soluzioni leader del mercato di ON Semiconductor™ consulta le sezioni qui di seguito.

Kit Explorer

Commutatore Bluetooth a bassa energia

Il commutatore Bluetooth a bassa energia Energy Harvesting è un progetto di riferimento completo ideale per applicazioni senza batteria, tra cui l'automazione domestica e degli edifici, il settore industriale, sanitario e dei trasporti. Il primo di una famiglia di dispositivi di energy harvesting (immagazzinamento di energia) per l'IoT, il commutatore Bluetooth a bassa energia vanta la radio Bluetooth 5 (RSL10) a minor potenza del settore e un commutatore harvester ad alta efficienza di ZF Electronics.

Kit Explorer

Kit di sviluppo multisensore Bluetooth 5

Il Kit di sviluppo per sensori RSL10 è una piattaforma compatta e completa per sviluppare facilmente applicazioni IoT con una tecnologia di rilevamento all'avanguardia e il SoC Bluetooth® a minor potenza del settore. Su questa piattaforma è possibile sviluppare in tutta facilità numerose applicazioni, tra cui quelle per indossabili industriali, monitoraggio delle risorse e soluzioni intelligenti per il rilevamento.

Kit Explorer

Piattaforma multi-sensore a celle solari RSL10

La piattaforma multi-sensore a celle solari RSL10 è una soluzione completa e a basso costo per lo sviluppo di nodi per sensori ad alimentazione autonoma che utilizzano energia solare accumulata. Basata su RSL10 SIP, la radio Bluetooth® 5 a minor potenza del settore, la piattaforma multi-sensore a celle solari RSL10 supporta la trasmissione continua Bluetooth a basso consumo delle informazioni del sensore senza bisogno di batterie. La piattaforma, completamente integrata, è dotata di sensori intelligenti multipli, un regolatore LDO a bassissima corrente di quiescenza (NCP170) e un connettore a doppia porta per la cella solare fornita (FlexRB-25-7030 di Ribes Tech). È anche presente un condensatore di accumulo a basso profilo 47 uF e un'interfaccia di programmazione e debug.

ON Semiconductor aiuta i progettisti a prototipizzare e sviluppare soluzioni in tutto l'IoT e, a tal fine, la connettività è essenziale. La connettività a bassissima potenza consente una serie del tutto nuova di innovazioni che non solo sono facili da implementare, ma agevolano anche una rapida distribuzione.

Connettività via cavo

ON Semiconductor ha messo in commercio una famiglia completa di IC ricetrasmettitori KNX adatti all'uso in tutti i tipi di applicazioni KNX, da quella più semplice e low-cost a quella più complessa, che richiede più funzionalità e prestazioni più elevate. LDO da 20 V più due convertitori CC/CC ad alta efficienza in un dispositivo consentono applicazioni ad alta potenza e hanno come risultato una dimensione BOM ridotta e un costo inferiore. Tutti i membri della famiglia KNX di ON Semiconductor assicurano un accoppiamento e disaccoppiamento sicuri dal bus e possono essere utilizzati come ricetrasmettitori bit in modalità analogica, se necessario.

Connettività GHz Sub-1

La RF proprietaria consente ai progettisti di sistemi di personalizzare il protocollo per rispondere alle proprie esigenze applicative. I progettisti possono ridurre al minimo il tempo di trasmissione per ridurre il consumo energetico al minimo indispensabile. I protocolli proprietari consentono di differenziare veramente i prodotti sul mercato quando non è necessaria l'interoperabilità. Un altro vantaggio consiste nell'assenza di manutenzione forzata o cicli di aggiornamento.
ON Semiconductor vanta un core radio sub-GHz programmabile software estremamente flessibile che consente l'implementazione di quasi tutti i protocollo di comunicazione proprietari e addirittura basati su standard. Le nostre radio hanno una sensibilità di ricezione eccezionale ed eccellenti bilanci di collegamento, consentendo lo sviluppo di prodotti RF solidi ed economici.

Esplora le soluzioni

SiP RSL 10

Completamente certificato in base agli standard wireless di tutto il mondo (FCC, CE, IC, KCC*, MIC), il SIP RSL10 riduce in maniera significativa il time to market eliminando l'esigenza di valutare la progettazione di un'antenna aggiuntiva.

Kit Explorer

Power over Ethernet

Il Controller NCP1095 di interfaccia PD (Powered Device) PoE (Power Over Ethernet) contiene tutte le funzionalità necessarie per implementare un'applicazione IEEE.3bt, IEEE 802.3af, e/o IEEE 802.3at

Sensori di immagini per Visione IoT

Un'ampia gamma di risoluzioni e dimensioni di pixel, abbinata a tecnologia leader nello shutter globale, HDR, infrarossi in prossimità, riduzione dello sfarfallio LED e molto altro, fornisce una scelta senza pari quando si è alla ricerca del sensore giusto per la propria applicazione.

USB tipo C e PD

La gamma Tipo C/PD di ON Semiconductor™ è quella con i minori consumi e il design più flessibile e consente ai clienti di creare progetti "a prova di futuro" e adattarli ai dispositivi non conformi presenti sul mercato. On Semiconductor fornisce anche l'unico codice di riferimento open source sul mercato, garantendo ai clienti il pieno accesso allo stack PD per personalizzarlo e controllarlo in base alle proprie necessità.

Video 4 porte 200WVideo 2 porte 100W

LDO 24 V

ON Semiconductor sta aprendo la strada per l'innovazione nell'elettronica a efficienza energetica, fornendo ai clienti gli strumenti per creare nuove entusiasmanti applicazioni con la potenza ON™, soluzioni per semiconduttori analogiche e a sensori, aumentando al contempo l'efficienza energetica e riducendo l'uso globale dell'energia.

Esplora LDOS 24 V