Soluzioni tecnologiche per applicazioni automobilistiche

I sistemi ADAS sono alla base dell'innovazione dei veicoli elettrici e autonomi e la tecnica LIDAR è un ausilio fondamentale. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sono la promessa della guida del futuro: riducono quelle distrazioni per i conducenti che, spesso, causano incidenti sulle strade.
Dal sistema di mantenimento della corsia e quello anticollisione fino al rilevamento dei pedoni, il mercato della guida autonoma è sinonimo di grande opportunità per le soluzioni di visione integrate, non solo per i conducenti ma anche per i progettisti di applicazioni ADAS. Si prevede infatti che il potenziale di mercato cresca fino a 42,4 miliardi di dollari entro il 2021, secondo le stime di Embedded Vision Alliance.

ON Semiconductor dispone anche di tutte le tecnologie fondamentali adatte a sfruttare le incredibili opportunità dell'elettrificazione dei veicoli. L'offerta di prodotti comprende IGBT, driver gate ad alta tensione, raddrizzatori con super giunzione, MOSFET ad alta tensione, CC/CC ad alta tensione, oltre a sviluppi WBG (wide bandgap) in carburo di silicio (SiC) e nitruro di gallio (GaN) per soluzioni di prossima generazione. Oltre allo sviluppo del silicio, gli investimenti nel packaging avanzato comprendono moduli ad alta potenza, pacchetti con raffreddamento su singolo/doppio lato e pacchetti con raffreddamento diretto su doppio lato.

Per assicurarti che i tuoi progetti automobilistici siano tanto sicuri quanto emozionanti, affidati a Farnell e ON Semiconductor.

Nel panorama automobilistico odierno le capacità di calcolo, rilevamento e azionamento sono più elevate che mai: tutto ciò permette di progettare sistemi in grado di consentire ai veicoli di controllarsi in modo autonomo, sia per assistere alle funzioni di guida basilari, sia per aiutare a prevenire gli incidenti.

MARS: Modular Automotive Reference System (sistema di riferimento automobilistico modulare)

Piattaforme come MARS aiutano gli sviluppatori e gli ingegneri a creare sistemi di nuova generazione fornendo una soluzione di imaging completa per lo sviluppo dei sistemi di videocamere. Non solo facilita il lavoro di progettazione legato alla distribuzione di tali sistemi, ma velocizza anche il time to market offrendo le risorse necessarie per sviluppare rapidamente una soluzione che funzioni.

I progettisti possono unire diverse combinazioni di standard di comunicazione, processori di segnale di immagini e sensori di immagini all'interno dell'esclusivo, compatto fattore di forma di MARS™. Non solo: le schede componenti incluse vantano un'interconnessione segnale/potenza che consente agli utenti di passare da una scheda all'altra, creando un'ampia gamma di opzioni di sperimentazione, eliminando al contempo l'esigenza di costruire schede custom. Il risultato è una soluzione altamente flessibile in cui i vari moduli sono del tutto intercambiabili.

Sensori di immagine per il settore automobilistico

I sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System) e le soluzioni per veicoli autonomi di ON Semiconductor™ comprendono assistenza al parcheggio, telecamere posteriori e laterali, lane departure warning, sostituzione specchietto, frenata avanzata, elusione della collisione e sistemi anteriori/all'interno dell'abitacolo, i più importanti dei quali sono anche conformi allo standard ISO-26262/ASIL.

Principali caratteristiche del prodotto:

  • Sensori di immagine da VGA a 8 MP, che supportano l'intera dotazione di applicazioni di visione
  • Oltre 2 miliardi di sensori spediti
  • Strumenti di sviluppo di classe mondiale
  • Visuale a 360 gradi e dall'alto (a volo d'uccello)
  • Processore dei sensori di immagine (ISP)
  • Tecnologia di riduzione dello sfarfallio LED
  • Primo sensore di immagine per il settore automobilistico con cybersicurezza
Cerca LDOS

La riduzione delle emissioni di carbonio e la dipendenza dal petrolio possono essere affrontate facilmente attraverso un aumento dell'efficienza dei veicoli grazie all'elettrificazione. Siamo in grado di sostituire gli impianti meccanici o idraulici con impianti elettrici, elettrificando i veicoli leggeri in un'ampia gamma di applicazioni. Ad esempio, possiamo rimpiazzare uno sterzo idraulico con uno elettrico, oppure pompe meccaniche o idrauliche (come una pompa dell'acqua) con una poma elettrica.

Diodi SiC

La più recente famiglia ON Semiconductor di diodi Schottky in carburo di silicio (SiC) da 650 V offre la combinazione di vantaggi di sistema costituita da maggiore efficienza, densità di potenza più elevata, un'impronta più ridotta e un'affidabilità migliorata.

Cerca diodi SiC

SiC Mosfet

Cerca SiC Mosfet

SuperFET® III

Cerca adesso

TOLL alta potenza

Cerca adesso

ON Semiconductor è in grado di supportare dalla semplice messaggistica diretta a quella a prova di guasto, con un'ampia base di opzioni di rete. I progettisti possono accedere a soluzioni di connettività per il settore automobilistico di alta qualità, supportati da un ampio numero di famiglie di prodotti LIN e CAN, oltre che System Basis Chips (SBC) supportati dall'IP analogico di ON Semiconductor™. In più, On Semiconductor supporta FlexRay per il controllo delle attività critiche per la sicurezza del gruppo motore.

Networking a bordo FlexRay

I ricetrasmettitori FlexRay di On Semiconductor™ sono del tutto conformi alla specifica FlexRay V3.0.1 di livello fisico. Il ricetrasmettitore è un driver bus (BD) e svolge il ruolo di interfaccia fisica tra il controller di comunicazione e il mezzo bus. Progettata per gestire informazioni sulla sicurezza e informazioni critiche del gruppo motore, effettua la comunicazione bus senza collisione dati.

Ricerca prodotti FlexRay

System Basis Chips (SBC)

Gli SBC (system Basis Chips) offrono un approccio affidabile, dalle alte prestazioni ed efficace in termini di costo alle configurazioni LIN e CAN multiple. Questi prodotti supportano la regolazione della tensione lineare, controllata tramite un'interfaccia SPI. Dispongono di varie modalità di risparmio energetico come standby, sospensione, stop e altre funzionalità come il risveglio e la temporizzatore Watchdog.

Scopri la nostra gamma SBC

Diodi SiC

I ricetrasmettitori LIN (Local Interconnect Network) e CAN (Controller Area Network) sono diventati lo standard più efficace in termini di costo per comunicazioni basilari ed efficienti all'interno di veicoli leggeri. ON Semiconductor offre un'ampia gamma di dispositivi LIN, tutti conformi agli standard LIN V2.X , J2602 e ISO17987-7:2016. I dispositivi CAN di ON Semiconductor soddisfano tutti i requisiti ISO11898-2:2016 e sono progettati per fornire prestazioni ESD ed EMC superiori. La gamma supporta applicazioni incentrate sia sulla carrozzeria che sul gruppo motore e comprendono ricetrasmettitori a bassa velocità, ad alta velocità e CAN-FD in una gran varietà di pacchetti.

Cerca AMISCerca NCV73

Dai singoli LED alle complesse stringhe di illuminazione a?LED, ON Semiconductor fornisce prodotti e soluzioni per moltissime applicazioni per il settore automobilistico: luci per interni, di accento RGB, fari posteriori complessi, nonché sistemi scalabili per meccatronica LED avanzata e sistemi di fari anteriori con pixel. In più, i progettisti hanno anche accesso a una solida gamma di opzioni di controllo del motore SPI e LIN, per la gestione dell'inclinazione e della rotazione all'interno del gruppo luci anteriore.

Advanced Front Lighting System (AFLS)

I sistemi AFLS odierni combinano motori, sensori e una matrice LED per controllare l'intensità e la direzione del fascio di luce. L'ampia gamma di prodotti ON Semiconductor™ per l'illuminazione supporta il mercato dei fari anteriori per il settore automobilistico, in rapida crescita, offrendo strumenti per la gestione dell'energia (sorgente di corrente CC/CC), driver per motori passo-passo per l'inclinazione e la rotazione e controller per pixel.

Luci esterne

I sistemi ON Semiconductor di illuminazione LED per esterni, supportati dai dispositivi a corrente costante programmabili, lineari e discreti, migliorano non solo la sicurezza ma anche l'estetica. Questi controller/regolatori di corrente lineare sono in grado di controllare i gruppi di luci posteriori, le luci di posizione e le frecce, consentendo due diversi livelli programmabili per l'illuminazione delle luci posteriori e di stop e il controllo della velocità di risposta, al fine di eliminare i problemi di EMI.

Luci interne

I LED per l'illuminazione dell'abitacolo continuano a guadagnare popolarità, non solo per sostituire le lampadine a incandescenza, ma anche per applicazioni di design. ON Semiconductor offre soluzioni discrete e monolitiche, sia semplici che complesse, per il settore automobilistico; ad esempio, i due regolatori di corrente costante terminali (CCR) sono dispositivi economici ma solidi per regolare la corrente, mentre i driver LIN RGB LED (che combinano memoria e un ricetrasmettitore LIN con driver RGB LED) forniscono un driver RGB a singolo chip il cui scopo è monitorare le applicazioni LED multicolore dedicate.

Driver LED 50 VAltri driver LED a corrente costante