STMICROELECTRONICS

ST Microelectronics
Informazioni su ST Microelectronics

Informazioni su STMICROELECTRONICS


Informazioni su ST Microelectronics

STMicroelectronics è uno dei più grandi produttori mondiali di semiconduttori.

Secondo i più recenti dati del settore, ST è il quinto produttore mondiale di semiconduttori, con una posizione di leadership in diversi settori. ST produce chip analogici per applicazioni specifiche e di dispositivi di conversione di potenza, oltre ad essere il principale fornitore di semiconduttori per il mercato industriale e per le applicazioni di set-top box. ST Microelectronics è leader in diversi settori, come in quello dei dispositivi discreti, dei moduli fotocamera per cellulari e dei circuiti integrati per automobili.

Farnell ha a disposizione un'ampia gamma di prodotti ST, tra cui MCU, kit di sviluppo, MOSFET, regolatori di tensione, transistor, amplificatori e diodi.

Le ultime novità su MEMS e sensori

Per applicazioni nel settore automobilistico, industriale, dell'automazione di fabbrica e dei beni di consumo

Scopri di più

Prodotti in primo piano

STM32 Nucleo development board
STM32 Nucleo development board

The STM32 Nucleo board gives developers the easiest possible access to the STM32 MCU portfolio and is compatible with Arduino™ and ST Morpho.

Acquista ora
ST Turbo 2 ultrafast high
ST Turbo 2 ultrafast high

ST has developed a 600V boost diode series that is particularly well suited for the latest generation of air conditioning equipment.

Acquista ora
HSP061-4M10Y - New automotive grade 4-line device
HSP061-4M10Y - New automotive grade 4-line device

The HSP061-4M10Y four-channel array is AEC-Q101 qualified and designed to protect high-speed communication in the automotive environment.

Acquista ora

Elenco prodotti da Stmicroelectronics


Componenti passivi

Componentistica di illuminazione LED

Computer embedded, Education e Maker Boards

Connettori

Moduli e adattatori wireless

Optoelettronica e display

Protezione dei circuiti

Raspberry Pi

Schede di sviluppo e tool di valutazione

Semiconduttori - Circuiti integrati

Semiconduttori - Discreti

Sensori e trasduttori

Single Board Computer, Maker ed Education

Trasformatori

Mostra tutti i prodotti (14.007)

Nuovi prodotti da Stmicroelectronics


Computer embedded, Education e Maker Boards

Schede di sviluppo e tool di valutazione

Semiconduttori - Circuiti integrati

Mostra tutti i prodotti (11)

Video


Video ST Microelectronics

Community


Visualizzare informazioni relative al prodotto fornite da altri clienti?

  Leggere le discussioni, i blog e i documenti della nostra community di utenti.

Filtri:

Seleziona il documento/i documenti che vuoi visualizzare e clicca su "Applica filtri"
Invia una domanda a uno dei nostri tecnici o inizia una discussione e otterrai una risposta dagli esperti dei migliori fornitori del settore o dai tecnici iscritti alla community.