Se solo avesse un cervello
Intelligenza artificiale nell’edge

L’intelligenza artificiale (IA) ha lo scopo di progettare macchine sofisticate in grado di imparare da dati esterni, adattarsi ai cambiamenti ed eseguire mansioni solitamente associate all’intelligenza umana. Sebbene i robot umanoidi siano ancora un’immagine legata al futuro, molti dispositivi smart come i veicoli a guida autonoma, i giochi interattivi o gli elettrodomestici intelligenti sono già diventati parte integrante della nostra vita quotidiana.
Mentre strumenti come la programmazione logica o le reti neurali consentono il deep learning e le capacità di problem-solving di un dispositivo, tutti i software sono limitati dalle proprie prestazioni hardware. Per consentire la massima potenza informatica, tutti i componenti distribuiti devono soddisfare i più elevati standard in materia di efficienza e affidabilità.
Nel mondo dei semiconduttori, Nexperia è l’azienda caratterizzata dall’efficienza, che offre componenti discreti e MOSFET della massima qualità nonché IC logici e analogici in pacchetti di piccole dimensioni leader del settore. Offriamo un portafoglio one-stop-shop con tecnologia allo stato dell’arte, ai primi posti del mercato nella gamma di prodotti e pacchetti.
I nostri prodotti sono una pietra miliare per quanto concerne l'efficienza, la robustezza, la protezione dei sistemi e l’integrità del segnale. Attraverso la maggiore densità di potenza, le nostre soluzioni discrete mitigano i crescenti consumi di energia nelle applicazioni smart direttamente, migliorando l’efficienza di un sistema. Oltre a migliorare i parametri statici come ridotte correnti disperse (IR), il nostro rettificatore ad alte prestazioni forniscono il miglior comportamento di commutazione dinamica della categoria, necessaria per i moderni alimentatori. La nostra robustezza termica e meccanica non ha pari, come nel caso dei nostri MOSFET a basso RDS(on) in pacchetti LFPAK, e consente una più ampia area operativa sicura (SOA), cruciale in ambienti difficili come l’illuminazione intelligente o gli aeromobili a pilotaggio remoto (UAV). E per salvaguardare i sempre più sensibili IC pur consentendo il crescente trasferimento ed elaborazione dei dati all’interno e tra macchine intelligenti, la nostra tecnologia di protezione ESD TrEOS offre la miglior combinazione sul mercato di livellamento, minima capacitanza e elevata robustezza alla sovratensione momentanea.
In oltre 65 anni, Nexperia ha sviluppato queste notevoli capacità di innovazione e produzione e oggi vanta oltre 11.000 dipendenti. I partner e clienti stimano l’affidabilità,l'assistenza e l’efficienza che porta Nexperia creare componenti per semiconduttori essenziali di alta qualità.
Nexperia, attraverso una catena di fornitura flessibile, composta da stabilimenti di produzione, assemblaggio e test, produce e fornisce prodotti in base ai più elevati standard del settore - anche per il settore automotive - soddisfacendo la richiesta globale di oltre 90 miliardi di prodotti ogni anno. Con un portafoglio di 15.000 dispositivi e un'esperienza esclusiva nel settore, Nexperia ha tutte le carte in regola per affrontare in modo dinamico le mutevoli tendenze globali come l’IA e soddisfare le crescenti esigenze di affidabilità, a partire dai sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) fino alle sfide della guida completamente autonoma.
Inoltre, i progetti elettronici intelligenti - soprattutto in un ambiente mobile - richiedono soluzioni discrete in un’impronta più piccola. A capo della tendenza di miniaturizzazione, Nexperia offre piccoli pacchetti leader del settore che fanno risparmiare energia e spazio preziosi nel progetto del cliente.
La visione: Un mondo dove ogni progetto elettronico è alimentato dall'efficienza di Nexperia.
I sistemi di intelligenza artificiale sono tanto buoni quanto lo sono i dati sui quali si basano le loro decisioni. Pertanto, dei dati di input affidabili sono fondamentali in questo contesto. Nell’era dell’edge computing, i dati di input sono principalmente forniti da un crescente numero di dispositivi IoT (Internet of Things). Che si tratti di apparecchiatura e strumenti in una fabbrica connessa o di sensori in una smart home, i dispositivi IoT sono la spina dorsale della moderna elaborazione dati e dell’AI.
Con l’ampiezza di banda dei dati che aumenta nella tecnologia 5G, i consumi di energia diventano un problema. Nexperia offre i dispositivi PowerMOS con il più basso RDSon per assicurare progetti efficienti. I dispositivi di protezione TrEOS di Nexperia assicurano una protezione del miglior livello di categoria, senza compromettere i data rate ad alta velocità della qualità del segnale necessari sull'edge. Cercare di ottenere le massime prestazioni da ogni singolo componente è importante per raggiungere i complessi obiettivi di efficienza.
Ogni singolo dispositivo IoT ha bisogno di lavorare in modo affidabile ed efficiente per mantenere bassi intervalli di assistenza e ridotti consumi di energia. Per assicurare un funzionamento sicuro in aree dallo spazio ristretto, Nexperia fornisce gli ultimi sviluppi tecnologici nei più piccoli pacchetti DFN del mercato, attraverso l’intero portafoglio di diodi, transistor bipolari e MOSFET. Nexperia porta i dispositivi logici nei più piccoli pacchetti X2SON (MicroPak) che possono essere utilizzati senza una maschera step-down.
Nexperia offre prodotti con le più alte prestazioni che soddisfano anche i massimi standard di qualità per alimentare tutte le esigenze di canale degli odierni sistemi informatici edge e 5G.
L’intelligenza artificiale aiuta l’enorme tendenza della guida autonoma, fornendo algoritmi di apprendimento automatico che vengono utilizzati per il riconoscimento delle immagini e la presa di decisioni. Mentre lo sviluppo del lato software è rapido e visibile attraverso tutto il supporto, l’hardware è la parte essenziale al momento di portare questa tecnologa sulle strade. Anche con software più brillante, un’auto a guida autonoma è pericolosa e - in definitiva - inutile senza un hardware affidabile e robusto. Nexperia fornisce diodi, transistor, dispositivi analogici e logici, nonché MOSFET, protezione ESD e driver LED al settore automobilistico, con la più alta robustezza e affidabilità, consentendo di ottenere le piattaforme necessarie per le auto a guida autonoma.
Ogni piattaforma informatica , dai PC desktop al mainframe e alle piattaforme moderne che ospitano gli algoritmi ad apprendimento automatico che consentono la guida autonoma, consiste in decine di centinaia di prodotti come quelli summenzionati, presenti nel portafoglio Nexperia. Nel settore automotive, la maggior parte dei prodotti vengono utilizzati in classici pacchetti SMD con piombo. I pacchetti DFN automotive di Nexperia forniscono un’alternativa che consente di risparmiare una significativa quantità di spazio sulla PCB, mentre le migliori prestazioni termiche consentono una più elevata affidabilità del sistema. Per i MOSFET di potenza, i BJT e il rettificatore utilizzati negli alimentatori di tali sistemi, Nexperia offre i pacchetti con legame a clip altamente robusti, progettati per un ambiente automobilistico ostile con temperature fino a 175°C.
Nonostante l’affidabilità dei singoli sistemi, la loro connessione svolge un ruolo integrante quando porta l’intelligenza artificiale all’interno del settore automotive. I sensori utilizzati per la guida autonoma hanno bisogno di essere connessi con la piattaforma informatica e l’auto stessa costituisce un nodo nell’ambiente 5G dinamico. I dispositivi di protezione ESD all'avanguardia di Nexperia per CAN FD, l’Ethernet automotive e la famiglia automotive di TrEOS per interfacce ad alta velocità dedicate consentono di mantenere un’ampiezza di gamma elevata, consentendo al contempo un livello eccezionale di robustezza ESD.
Quando gli IC con diverse tensioni operative hanno bisogno di comunicare, di utilizzano i traslatori di livello di Nexperia. La combinazione della posizione tecnologica leader Nexperia nel settore mobile con la dedizione alla qualità automobilistica fornisce i giusti prodotti per le applicazioni 5G per l’auto connessa.